Servis

FLIR Fabrika Servisi

Sıcaklık ölçümleri yapmak veya termal anormalliklerle ilgili sorunları bulmak için kameranızı kullanıyorsanız, kameranın bakımının düzgün şekilde yapılması önemlidir. Düzgün bakım yapılmazsa kamera yanlış okumalar verebilir. Kameranızın spesifikasyonlara uygun olarak çalıştığından emin olmanızı sağlayan bir proses uygulamıyorsanız infrared okumalarınızın doğruluğunu güvenilir bir şekilde sağlayamazsınız.

FLIR Servis Bölümü, FLIR markalı tüm infrared kameralarınızın yıllık servis ve onarım işlerini yapan fabrika onaylı kaynağınızdır. Biz ISO 9001:2000 sertifikalı bir şirketiz ve özel 14 Noktada Denetleme ve Kalibrasyon programımız yıllık olarak kalibre edilen ve SP Technical Research Institute of Sweden veya National Institute of Standards of Testing tarafından belirlenen sıcaklık referanslarını kullanmaktadır.

14 Noktada Denetleme Programı

FLIR'nin Kalifikasyonları

FLIR, ticari nitelikte infrared kameralar konusunda 50 yılı aşkın bir deneyime sahiptir ve dünyanın en büyük üreticisidir. FLIR ileri teknolojili, yüksek performanslı, sahaya uygun infrared kameralar üretmektedir. infrared kameralarımız ve yaptıkları sıcaklık ölçümlerinin doğruluğu konusunda son derece ciddiyiz. Bu bizim temel işimiz ve yegane faaliyetimizdir. FLIR Servisi ISO 9001:2000 sertifikalıdır.

FLIR Servisi

FLIR servis ekibinin misyonu yüksek performanslı FLIR infrared kameranız ve aksesuarlarınız için dünyanın en iyi servis ve desteğini sağlamaktır. FLIR infrared kamerası yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için, FLIR çeşitli servis paketleri sunmaktadır. FLIR ayrıca, sıcaklık okumalarının doğruluğundan emin olmak için yıllık FLIR 14 Noktada Denetleme ve Kalibrasyon programını önermektedir.

Servis ve Destek

FLIR size üstün müşteri hizmetleri ve infrared kamera desteği sağlamaya kararlıdır. Müşteri hizmetleri personelimiz normal çalışma saatleri içinde aramalarınıza yanıt verir. Size yardımcı olmaya hazır eğitimli teknisyenlerimiz vardır. Yazılım ve uygulama desteği 24 saat boyunca şu adresten alınabilir:

http://support.flir.com

FLIR Servis Paketleri

Genel Bakım Paketi

Genel Bakım Paketi eksiksiz, yüksek teknolojili bir 14 noktada denetleme ve kalibrasyon servisi içerir.

Yıllık bakım ve kalibrasyon, infrared kameranızın sürekli yüksek performansla çalışması ve sahaya uygun olması açısından çok önemlidir. Yıllık bakım ve kalibrasyon gerçekleştirilmediğinde infrared kameranız yanlış okumalar yapabilir.

Uzatılmış Garanti Paketi

Kameranızın donanım veya yazılım sorunlarıyla karşılaşması durumunda, bu hizmet oldukça değerli olabilir.

Uzatılmış Garanti Paketi başlangıçtaki garanti kapsamınız sona erdikten sonra ek garanti kapsamı sağlar. Uzatılmış Garanti Paketi ürün satın alırken ya da garanti süresi sona ermeden önce satın alınabilir. Kameranız haftanın 7 günü, günün 24 saati sürekli kullanılsa dahi garanti kapsamında kalır.

ITC

infrared bilimi ve uygulamaları konusunda lider bilgi kaynağı olan ITC'ye hoş geldiniz

ITC 50'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir ve 22 farklı dili anadilinde konuşabilen eğitmene sahiptir. Kısa tanıtım kurslarından sertifika kurslarına kadar her malzemeyi sunuyoruz. Eğitmenlerimiz sektördeki en bilgili kişiler arasında yer almaktadır. ITC ürün ve hizmetlerinin sektörel, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmasından gurur duyuyoruz. Aşağıdaki adreslerden topluluğumuza, konferanslarımıza veya kurslarımıza katılabilirsiniz:

http://www.infraredtraining.com ve http://www.irtraining.eu

Seviye 1 - 3 Termografi Kursları

Bu kurslar sizi sertifikalı bir termograf olmaya hazırlar. Çeşitli seviyelerde infrared fiziği, kamera teknolojisi ve termografi uygulamaları ve denetlemeler konusunda bilgi edinirsiniz. Kurslar alıştırma, saha çalışmaları, tartışmalar ve klasik eğitim derslerini içerir ve kitap açılmadan yapılan bir sınavla sona erer.

İleri Uygulama Kursları

Branşlar arası bu kurslar infrared termografisi, temel bilim ve uygulama teorisi arasındaki boşluğu doldurur. Örneğin fizik, ısı bilimi ve kimya ile ilgili önemli bilimsel kavramları öğrenirsiniz. İlgili uygulama teorisi ile birlikte bunları uygularsınız ve böylece mevcut yasaları, standartları ve düzenlemeleri temel alarak uygulama sahanızda denetlemeler gerçekleştirebilirsiniz. Kurslar bir sınav ile sona erer. Bu kurslar için ön koşul olarak Seviye 1 kurs sertifikası gerekmektedir.

Kısa Kurslar

Bu kurslar infrared termografi teorisi ve uygulamaları, kamerayı çalıştırma ve yazılımı kullanma konusunda en önemli temel bilgileri öğretir. Emisyonun ve yansıyan görünür sıcaklığın temelleri ve kursla ilgili uygulamalar konusunda bilgi edinirsiniz. Uygulama oturumları sırasında kamerayı farklı ölçüm koşullarında çalıştırırsınız. Bulgularınızı analiz etmeyi ve raporlamayı da öğrenirsiniz. Kurslarda pratik uygulamalar ve önemli laboratuvar çalışmaları bulunmaktadır.

E-öğrenim

infrared termografisi temelleri, farklı uygulamalar ve kamera kullanımı konusunda, hızını kendiniz belirleyebildiğiniz, isteğe göre alınan ve haftanın yedi günü, günün 24 saati ulaşılabilen online kurslar bulunmaktadır. Şu adresi ziyaret edin:

http://www.irtraining.com

Şirket İçi Dersler

Yerinde eğitim ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir. Katılımcılar, çalışma ortamlarında ölçüm ve denetleme gerçekleştirmek için gereken seviyeye karşılık gelen infrared termografisi, denetleme, ölçüm, uygulamalar ve raporlama hakkında bilgi edinir. Eğitmen infrared termografisini işinize en iyi nasıl uygulayabileceğiniz konusunda size yararlı öneriler sunar.

Yazılım Kursları

Bu uygulamalı kurslarda ilgili FLIR yazılımlarını ihtiyacınıza göre kullanmayı öğrenirsiniz. Yazılım uygulamasına bağlı olarak, analiz ve raporlama veya kamera bağlantısı, veri alma ve analiz konularına yoğunlaşılır.

Sistem Eğitimi

Bazı kameralar ve infrared ölçüm donanımı, yazılım ve donanım bileşenleri konusunda daha derin bilgi sahibi olmayı gerektirir. Kamera ve yazılımlarımız ile ilgili eğitim kurslarında, farklı uygulamalar için tüm sistemin kurulumu, konfigürasyonu ve entegrasyonu konusunda bilgi edinirsiniz. Görüntü almayı optimize etme ve görüntü analizi konusunda da bilgi alırsınız.

Atölye Çalışmaları ve Konferanslar

ITC birçok ülkede farklı infrared uygulamaları ile ilgili atölye çalışmaları, konferanslar ve ayrıca kullanıcı buluşmaları sağlamaktadır.

Dünyanın en büyük yıllık infrared uygulamaları konferansı InfraMation hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edin:

http://www.inframation.org

Ar-Ge ve Otomasyon konferansı infraR&D için şu adresi ziyaret edin:

http://www.infraredforum.eu

İletişim

ITC Global faaliyetleri: [email protected]

ITC Güney ve Kuzey Amerika:

ITC EMEA: