服务

FLIR 厂家服务

如果您依靠热像仪进行温度测量或查找与热异常相关的问题,就很有必要对热像仪进行妥善维护。未得到妥善维护的热像仪会产生错误的读数。不采取适当的流程来确保热像仪的操作符合规范,便无法可靠地提升红外探测结果的有效性。

FLIR 服务部门经过厂家认证,面向所有 FLIR 品牌的红外热像仪提供年度保养和维修服务。我们通过了 ISO 9001:2000 认证,而且我们独有的 14 点检验及校准方案采用了每年校准的温度基准,这些基准可溯源至瑞典 SP 技术研究院或 National Institute of Standards of Testing。

14 点检验方案

FLIR 的资质

FLIR 是世界上最大的商用级别红外热像仪制造商,在这一领域拥有 50 多年的经验。FLIR 致力于具有野外适用性的高性能一流红外热像仪。我们以严谨的态度生产红外热像仪并高度重视其温度测量结果的精确性。红外热像仪是我们的核心业务,也是我们的唯一业务。FLIR 服务经过 ISO 9001:2000 认证。

FLIR 服务

FLIR 服务团队的使命是为您的高性能 FLIR 红外热像仪及配件提供全世界最优质的服务和支持。FLIR 提供多种服务套餐,以便帮助您从 FLIR 红外热像仪投资中获得最大回报。FLIR 还推荐每年采用一次 FLIR 14 点检验及校准方案,以确保温度读数的正确性。

服务与支持

FLIR 致力于为您提供优质的客户服务及红外热像仪支持。我们的客户服务员工会在固定的营业时间内接听您的电话。我们拥有经验丰富的技术人员,随时为您提供帮助!关于软件和应用程序的支持,可随时访问以下网站:

http://support.flir.com

FLIR 服务套餐

一般维护套餐

一般维护套餐提供完整的高科技 14 点检验及校准服务。

每年的维护和校准是维持红外热像仪高性能和野外适用性的关键条件。若不进行年度维护和校准,您的红外热像仪可能会产生错误的读数。

延保套餐

万一您的热像仪遇到硬件或软件问题,该套餐就会是一项很有价值的服务。

在初始保修期过后,延保套餐能够为您提供额外的保修期。您可以在购买设备之初或保修期即将结束时购买延保套餐。即使您的热像仪每周 7 天、每天 24 小时连续不断地工作,凭借延保套餐您一样可以享受保修服务。

ITC

欢迎来到 ITC - 红外科学与应用的主要知识源泉

ITC 遍布 50 多个国家/地区,拥有来自 22 种语言地区的讲师。从简短的介绍课程到正式的认证课程,我们能够为您提供各类培训。我们的讲师都是在本行业中知识最渊博的人。ITC 以其产品和服务符合行业、国家及国际标准为荣。要加入我们的团体、讨论会或课程,请访问:

http://www.infraredtraining.comhttp://www.irtraining.eu

1 至 3 级热成像课程

这些课程可使您有资格成为经认证的热成像人员。您将学习不同层面的红外物理、热像仪技术以及热成像应用和检验。课程包括练习、实地研究、讨论和传统教学班,最后结束时还会安排一场闭卷考试。

高级应用课程

这些跨学科的课程在红外热成像、基本科学和应用理论之间架起了一座桥梁。您将学习物理、热科学和化学等方面的重要科学概念。您将结合相关的应用理论来运用这些科学概念,从而能够根据现有法律、标准和规定在您的应用领域执行检验。课程最后会安排一场考试。在学习这些课程之前必须先获得有效的 1 级课程证书。

简短的课程

这些课程为您提供红外热成像理论与应用、热像仪操作以及软件使用方面最重要的基础知识。您将学习发射率、反射表观温度及课程相关应用的基础知识。在实践课程中,您将在不同的测量情况下操作热像仪。您还将学习如何分析和报告测量结果。课程包括实践练习和主要的实验室课程。

在线学习

通过自定进度的全天候在线点播课程,可以学习红外热成像基础知识、不同的应用以及热像仪操作。请访问:

http://www.irtraining.com

室内课程

可按照您的需要定制现场课程。参与者将学习与各人在工作环境中执行测量和检验所需的级别对应的红外热成像、检验、测量、应用及报告知识。指导老师将会就如何最有效地在您的业务环境中实施红外热成像提供实用建议。

软件课程

在这些实践课程中,您将学习如何根据自己的需要使用相关的 FLIR 软件。根据软件应用而定,课程重点将会是分析和报告或者热像仪连接、数据采集和分析。

系统培训

有些热像仪和红外测量设备要求您更深入地了解软件和硬件组件。在我们的热像仪和软件培训课程中,您将学习不同应用中整个系统的安装、配置和集成。您还将学习图像采集优化和图像分析。

研讨会等各种活动

ITC 针对不同的红外应用在许多国家/地区提供研讨会、用户交流会等各种活动。

要了解关于世界上最大型年度红外应用交流会 InfraMation 的信息,请访问:

http://www.inframation.org

要了解研发和自动化交流会 infraR&D,请访问:

http://www.infraredforum.eu

联系方式

ITC 全球运营:[email protected]

ITC 美国办事处:

ITC 欧洲、中东及非洲办事处: