18 热像仪测量技巧
18.1 简介
红外热像仪可对物体身上发射的红外线辐射进行测量和成象。根据辐射与物体表面温度成一函数的原理,热像仪可计算并显示出该温度。
但是,热像仪所测量的辐射值不仅取决于物体的温度,还会随辐射率变化。周围环境也会产生辐射,并在物体中进行反射。物体的辐射以及被反射的辐射还会受到空气吸收作用的影响。
因此,为了精确地测量温度,必须将各种不同辐射源的影响考虑在内。此补偿操作是由热像仪自动联机完成的, 但您必须为热像仪提供下列物体参数。
-
物体的辐射率
-
反射表观温度
-
物体与热像仪之间的距离
-
相对湿度
-
大气温度
18.2 辐射率
要正确设定的最重要的一个物体参数是辐射率,简而言之,辐射率是通过与相同温度的绝对黑体相比较,来衡量物体辐射量的一个指标。
通常,不同物体材料和表面处理的辐射率范围约从 0.1 到 0.95 不等。高度抛光(镜面)表面的辐射率低于 0.1,而氧化或涂层表面的辐射率要高得多。油类涂料,无论是可见光谱内的何种颜色,其发射的红外线均具有高于 0.9 的辐射率。人体皮肤的辐射率在
0.97 到 0.98 之间。
非氧化金属是完全不透明并且具有高反射性的一个特例,它不会随波长发生显著的变化。因此,金属的辐射率很低 - 它只随温度增大。非金属的辐射率通常要更高,并随温度的增大而减小。
18.2.1 测出样本的发射率
18.2.1.1 第一步:确定反射的表观温度
请使用以下两种方式确定反射表观温度:
18.2.1.1.1 方法 1:直接方法
请遵循以下步骤:
-
根据公式“入射角 = 反射角 (a = b)”寻找可能的反射源。
-
如果反射源是一个点光源,可以使用一张硬纸板阻断该光源来改变其性质。
-
使用以下设置测量反射源的辐射强度(= 表观温度):
您可使用以下两种方法之一测量辐射强度:
不能使用热电偶来测量反射表观温度,因为热电偶测量温度,但表观温度是辐射强度。
18.2.1.1.2 方法 2:反射体方法
请遵循以下步骤:
-
弄皱一大张铝箔。
-
展开铝箔并将其贴在一块同样大小的硬纸板上。
-
将这块硬纸板放在要测量的对象前面。确保带有铝箔的一面对着照相机。
-
将辐射率设置为 1.0。
-
测量铝箔的表观温度并记录下来。铝箔被视为最佳发射源,因此其表观温度相当于周围环境的反射表观温度。
18.2.1.2 第二步:确定发射率
请遵循以下步骤:
-
选择放置样本的位置。
-
根据前面的过程,确定并设置反射表观温度。
-
在样本上放置一片已知发射性很高的绝缘胶带。
-
将样本的温度至少加热到高于室温 20 K。加热必须相当均匀。
-
聚焦并自动调整照相机,冻结照相机中的图像。
-
调整
电平
和
温宽
以获得最佳的图像亮度和对比度。
-
设置绝缘胶带的发射值(通常是 0.97)。
-
使用以下测量功能之一测量胶带的温度:
-
等温线
(用于确定温度和样本加热的均匀程度)
-
点
(较简单)
-
方框
平均
(适用于表面发射值不同的各种表面)。
-
记下温度。
-
将测量功能移至样本表面。
-
更改发射率设置,直至读出与前面测量温度相同的值。
-
记下发射率。
注意
-
避免强制对流。
-
寻找不会产生点反射的热稳定环境。
-
使用优质的、不透明并且具有高发射率的胶带。
-
此方法建立在认为胶带和样本表面温度相同的前提下。 如果二者不同,则发射率的测量结果不正确。
18.3 反射表象温度
这个参数用于补偿对象上反射的辐射。如果辐射率低并且对象的温度相对于其反射的温度相差很多,正确设置这个参数并补偿反射表象温度就显得非常重要了。
18.4 距离
这里的距离指的是对象与照相机前镜头之间的距离。这一参数用于补偿以下两种情况:
-
来自目标的辐射中被对象和照相机之间的大气所吸收辐射部分。
-
来自大气本身并被照相机所检测到的辐射。
18.5 相对湿度
热像仪还可弥补空气相对湿度对辐射传输造成的局部影响。为此,请将相对湿度设置为正确的值。在短距离和正常湿度的情况下,相对湿度通常可保持为 50% 的默认值。
18.6 其它参数
另外,
FLIR Systems
的某些热像仪和分析程序允许您补偿以下参数:
-
大气温度 - 即热像仪与目标物体之间的空气温度
-
外部光学器件温度 - 即热像仪前使用的任何外部镜头或窗口的温度
-
外部光学器件透射率 – 即热像仪前使用的任何外部镜头或窗口的透射率