3 ユーザーへの通知
3.1 オンライン ドキュメント
当社のマニュアルは、オンラインで随時更新・公開されています。
3.2 カメラの登録
カメラを登録すると、保証が延長されるなどの特典があります。
登録フォームにアクセスするには、ご自分の FLIR アカウントにログインするか、新しいアカウントのサインアップを行う必要があります。
カメラのシリアル番号も必要になります。シリアル番号は、カメラの登録ウィザードによって表示されます。
登録ウィザードを開始するには、カメラの電源をオンにして、[設定] > [デバイス設定] > [カメラ情報] > [カメラを登録] を選択します。
登録を完了するには、カメラに確認コードを入力する必要があります。このコードは [My Products] の下にある [FLIR アカウント] に記載されています。
3.3 精度
正確な結果を得るため、カメラの起動後 5 分以上経過してから温度を測定することをお勧めいたします。
3.4 キャリブレーション
ガス検知: 再キャリブレーションは必須ではありません。キャリブレーションによってガス検知能力が影響を受けることはなく、また時間の経過によってガス検知能力が低下することはありません。
温度測定: 1 年に一度、再キャリブレーションすることをお勧めします。カメラの送り先については、お近くの販売店にお問い合わせください。
3.6 このマニュアルについての重要なお知らせ
FLIR Systems は、同一モデル ラインの複数のカメラをカバーした汎用マニュアルを発行しています。
従って、マニュアルの記載や説明が、お使いの特定のカメラには当てはまらない場合もありますので、ご注意ください。
3.7 正規版に関する注記
この文書の正規版は英語です。誤訳による相違がある場合には、英語版が優先されます。最新の変更は英語版から反映されます。
3.8 電気廃棄物の処理
電気電子機器 (EEE) には、廃電気電子機器 (WEEE) が適切に処分されなかった場合に、人体の健康や環境に危険を及ぼす可能性のある有害な材料、部品、物質が含まれています。
後述する、バツ印が付けられた車輪付きのごみ箱が示されている機器は、電気電子機器です。バツ印が付けられた車輪付きのごみ箱の記号は、廃電気電子機器を分別されていない家庭ごみと一緒に破棄できず、別個に回収されなければならないことを示しています。
この回収を目的として、どの地方自治体でも、住民が廃電気電子機器をリサイクル センターなどの収集拠点で廃棄することや、廃電気電子機器が家庭から直接回収されるようにすることができる、収集スキームを確立しています。詳細については、お住まいの地方自治体の該当管理当局にお問い合わせください。