16  クラウド接続

FLIR Ignite は、赤外線画像用のクラウド ストレージ サービスです。カメラから画像をアップロードすると、すべてのデバイスでデータを即座に利用できるようになります。FLIR Ignite を使用すると、画像を編集したり、基本的なレポートを作成したりできます。また、画像を同僚やクライアントと共有したり、同じフォルダやファイルで作業するようにチームメンバーを招待することもできます。
FLIR Ignite には、イメージ ライブラリをコンピュータと同期できる FLIR Ignite Sync という PC ベースのアプリケーションも含まれています。これにより、FLIR Thermal Studio または他の後処理ソフトウェアでレポートを作成するときに、画像に簡単にアクセスできます。

16.1  FLIR Ignite‎ へのアップロード

FLIR Ignite に画像やビデオをアップロードするようにカメラを設定できます。
自動アップロードが有効になっている場合、新しい画像やビデオは自動的に FLIR Ignite アカウントにアップロードされます。画像アーカイブから画像やビデオを手動で転送することもできます。
画像やビデオをアップロードできるようにするには、カメラをインターネットに接続し、カメラを FLIR Ignite アカウントとペアリングする必要があります。

16.2  インターネットへの接続

カメラは、Wi-Fi または Bluetooth 経由でインターネットに接続できます。

16.2.1  Wi-Fi に接続する

カメラの初期設定の一部として、カメラを Wi-Fi ネットワークに接続できます。また、[設定] メニューからカメラをいつでも接続できます。
[設定] メニューから Wi-Fi に接続するには、次の手順を実行します。

16.2.2  Bluetooth‎ 経由での接続

Bluetooth を介してカメラと携帯電話のインターネット接続を共有できます (携帯電話でサポートされている場合)。

カメラを携帯電話経由でインターネットに接続するには、次の手順に従います。

16.3  FLIR Ignite‎ アカウントの作成

FLIR Ignite アカウントを作成するには、 https://ignite.flir.com に移動して [サインアップ] をクリックします。

16.4  FLIR Ignite‎ とのペアリング

カメラの初期設定の一部として、カメラをペアリングできます。また、[設定] メニューからカメラをいつでもペアリングできます。
[設定] メニューからカメラをペアリングするには、次の手順を実行します。

16.5  自動アップロード

画像やビデオを自動的に FLIR Ignite にアップロードするようにカメラを設定できます。
自動アップロードが有効になっている場合、カメラがインターネットに接続されて FLIR Ignite とペアリングされると、新しい画像やビデオが自動的にアップロードされます。

自動アップロードを有効にするには、次の手順に従います。

16.6  手動アップロード

カメラが FLIR Ignite アカウントとペアリングされ、インターネットに接続されているときは、画像アーカイブから画像、ビデオ、およびフォルダを手動でアップロードできます。
画像アーカイブの上部で、アップロードの進捗状況を確認できます。

16.6.1  画像/ビデオ ファイルのアップロード

16.6.2  複数のファイルのアップロード

16.6.3  フォルダのアップロード

16.7  FLIR Ignite‎ へのアクセス

デスクトップ、タブレット、またはモバイル デバイスのブラウザから FLIR Ignite にアクセスできます。
FLIR Ignite にアクセスするには https://ignite.flir.com に移動します。
詳細については、FLIR Ignite のユーザー マニュアルを参照してください。