27  Techniques de mesure thermographique

27.1  Introduction

La caméra infrarouge mesure et visualise le rayonnement infrarouge d'un objet. La caméra peut calculer et afficher cette température, car le rayonnement est une fonction de la température de surface des objets.
Cependant, le rayonnement mesuré par la caméra dépend non seulement de la température de l'objet, mais également de l'émissivité. Le rayonnement provenant du milieu environnant est également réfléchi dans l'objet. Le rayonnement émanant de l'objet et le rayonnement réfléchi sont également influencés par l'absorption de l'atmosphère.
Pour mesurer la température avec précision, il est donc nécessaire de compenser les effets des différentes sources de rayonnement. Cela est effectué automatiquement en ligne par la caméra. Les paramètres suivants relatifs à l'objet doivent cependant être fournis à la caméra :
  • Émissivité de l'objet
  • Température apparente réfléchie
  • Distance entre l'objet et la caméra
  • Humidité relative
  • Température de l'atmosphère

27.2  Émissivité

L'émissivité étant le paramètre le plus important, elle doit être définie avec précision. Elle représente la mesure du rayonnement émis par un objet par rapport à celui émis par un corps noir parfait de même température.
Normalement, l'émissivité des matériaux des objets et des traitements de surface est comprise approximativement entre 0,1 et 0,95. Une surface très polie (miroir) a une émissivité inférieure à 0,1, alors qu'une surface oxydée ou peinte a une émissivité plus élevée. Les peintures à base d'huile, quelle que soit leur couleur dans le spectre visible, ont une émissivité supérieure à 0,9 dans l'infrarouge. La peau humaine a une émissivité comprise entre 0,97 et 0,98.
Les métaux non oxydés représentent un cas extrême d'opacité parfaite et de réflexivité élevée qui ne varient pas beaucoup avec la longueur d'onde. Par conséquent, l'émissivité des métaux est faible : elle n'augmente qu'avec la température. L'émissivité des objets non métalliques tend à être élevée et diminue avec la température.

27.2.1  Obtention de l'émissivité d'un échantillon

27.2.1.1  Étape 1 : Détermination de la température apparente réfléchie

L'une des deux méthodes suivantes permet de déterminer la température apparente réfléchie :
27.2.1.1.1  Méthode 1 : Méthode directe
Vous ne pouvez pas utiliser un thermocouple pour mesurer la température apparente reflétée, parce qu'un thermocouple mesure la température, mais la température apparente est l'intensité de rayonnement.
27.2.1.1.2  Méthode 2 : Méthode par réflexion

27.2.1.2  Étape 2 : Détermination de l'émissivité

27.3  Température apparente réfléchie

Ce paramètre permet de compenser le rayonnement réfléchi dans l'objet. Si l'émissivité est faible et la température de l'objet relativement éloignée de la température réfléchie, il est important de définir et de compenser correctement la température apparente réfléchie.

27.4  Distance

La distance correspond à la distance entre l'objet et l'objectif avant de la caméra. Ce paramètre permet de compenser les deux faits suivants :
  • Le rayonnement de la cible est absorbé par l'atmosphère entre l'objet et la caméra.
  • Le rayonnement de l'atmosphère elle-même vient s'ajouter aux rayonnements détectés par la caméra.

27.5  Humidité relative

La caméra peut également compenser la légère variation du facteur de transmission résultant de l’humidité relative de l’atmosphère. Pour permettre cette compensation, attribuez une valeur correcte à l’humidité relative. Pour les courtes distances et l’humidité normale, la valeur par défaut de l’humidité relative peut être conservée, soit 50 %.

27.6  Autres paramètres

En outre, certaines caméras et programmes d'analyse de FLIR Systems permettent de compenser les paramètres suivants :
  • Température atmosphérique, c'est-à-dire. la température moyenne de l'atmosphère entre la caméra et la cible.
  • Température optique externe, c'est-à-dire la température des objectifs ou fenêtres externes utilisé(e)s devant la caméra.
  • Transmission d'optique externe, c'est-à-dire la transmission des objectifs ou fenêtres externes utilisé(e)s devant la caméra