27  热像仪测量技巧

27.1  简介

红外热像仪可对物体身上发射的红外线辐射进行测量和成象。根据辐射与物体表面温度成一函数的原理,热像仪可计算并显示出该温度。
但是,热像仪所测量的辐射值不仅取决于物体的温度,还会随辐射率变化。周围环境也会产生辐射,并在物体中进行反射。物体的辐射以及被反射的辐射还会受到空气吸收作用的影响。
因此,为了精确地测量温度,必须将各种不同辐射源的影响考虑在内。此补偿操作是由热像仪自动联机完成的, 但您必须为热像仪提供下列物体参数。
  • 物体的辐射率
  • 反射表观温度
  • 物体与热像仪之间的距离
  • 相对湿度
  • 大气温度

27.2  辐射率

要正确设定的最重要的一个物体参数是辐射率,简而言之,辐射率是通过与相同温度的绝对黑体相比较,来衡量物体辐射量的一个指标。
通常,不同物体材料和表面处理的辐射率范围约从 0.1 到 0.95 不等。高度抛光(镜面)表面的辐射率低于 0.1,而氧化或涂层表面的辐射率要高得多。油类涂料,无论是可见光谱内的何种颜色,其发射的红外线均具有高于 0.9 的辐射率。人体皮肤的辐射率在 0.97 到 0.98 之间。
非氧化金属是完全不透明并且具有高反射性的一个特例,它不会随波长发生显著的变化。因此,金属的辐射率很低 - 它只随温度增大。非金属的辐射率通常要更高,并随温度的增大而减小。

27.2.1  测出样本的发射率

27.2.1.1  第一步:确定反射的表观温度

请使用以下两种方式确定反射表观温度:
27.2.1.1.1  方法 1:直接方法
不能使用热电偶来测量反射表观温度,因为热电偶测量温度,但表观温度是辐射强度。
27.2.1.1.2  方法 2:反射体方法

27.2.1.2  第二步:确定发射率

27.3  反射表象温度

这个参数用于补偿对象上反射的辐射。如果辐射率低并且对象的温度相对于其反射的温度相差很多,正确设置这个参数并补偿反射表象温度就显得非常重要了。

27.4  距离

这里的距离指的是对象与照相机前镜头之间的距离。这一参数用于补偿以下两种情况:
  • 来自目标的辐射中被对象和照相机之间的大气所吸收辐射部分。
  • 来自大气本身并被照相机所检测到的辐射。

27.5  相对湿度

热像仪还可弥补空气相对湿度对辐射传输造成的局部影响。为此,请将相对湿度设置为正确的值。在短距离和正常湿度的情况下,相对湿度通常可保持为 50% 的默认值。

27.6  其它参数

另外, FLIR Systems 的某些热像仪和分析程序允许您补偿以下参数:
  • 大气温度 - 即热像仪与目标物体之间的空气温度
  • 外部光学器件温度 - 即热像仪前使用的任何外部镜头或窗口的温度
  • 外部光学器件透射率 – 即热像仪前使用的任何外部镜头或窗口的透射率