19  Inspection Route‎

19.1  일반

FLIR Inspection Route는 열화상 검사를 간소화하고 데이터 수집 및 보고를 단순화하는 솔루션으로 Inspection Route 카메라 옵션은 물론 준비 및 후처리를 위한 FLIR 소프트웨어 지원이 포함되어 있습니다.
카메라는 Inspection Route 기능으로 사전 정의된 검사 지점 경로를 따라 조작자를 안내하며, 검사 지점에서는 이미지와 데이터가 구조화된 방식으로 수집됩니다. FLIR Inspection Route에서는 모든 검사 결과가 처음부터 올바르게 정리되어 있고 누락된 부분이 없다는 것을 확인하여 후처리 및 보고를 빠르게 처리합니다.
추적 검사 작업 프로세서는 검사 경로 파일을 기준으로 매우 유연하게 정의됩니다. 자동화된 작업 프로세서를 구성할 수 있습니다. 이 경우 이미지가 저장되면 카메라에서 자동으로 다음 검사 지점에 대한 단계와 상태를 설정합니다. 또한 조작자는 상태를 직접 선택하고 주석은 물론 이미지와 비디오도 추가할 수 있습니다.
추적 검사 경로 프로세서에는 일반적으로 다음 단계가 포함됩니다.

19.2  사용자 인터페이스

Graphic
Inspection Route 오버레이는 다음과 같은 부분으로 구성됩니다.
  • 뒤로 화살표
    탭하면 이전 검사 지점으로 이동합니다.
  • 현재 지점 표시기
    • 현재 검사 지점의 이름을 표시합니다.
    • 검사 지점에 저장된 이미지가 있는 경우 이미지 아이콘을 표시합니다.
    • 검사 지점의 상태를 표시합니다.
  • 다음 화살표
    탭하면 다음 검사 지점으로 이동합니다.
  • 문서 아이콘
    추적 검사 지점에 대한 설명 및/또는 주석이 있는 경우에 이 아이콘이 표시됩니다. 설명(추적 검사 지점에 대한 지침이나 알림 포함)은 검사 경로 파일에서 확인할 수 있습니다. 주석은 검사 중에 추가하는 텍스트 노트입니다. 설명 및/또는 주석을 표시하려면 아이콘을 탭합니다.

19.2.1  드롭다운 메뉴

드롭다운 메뉴를 표시하려면 현재 지점 표시기를 탭합니다.
Graphic
드롭다운 메뉴에서 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 현재 추적 검사 지점의 상태를 설정합니다.
  • 이 추적 검사 지점에 대해 저장된 이미지 및 비디오의 파일 이름을 봅니다.
  • 현재 추적 검사 지점에 대한 주석을 추가합니다.
  • 검사 목록을 열고 19.2.2 추적 검사 목록 섹션을 참조하십시오.

19.2.2  추적 검사 목록

추적 검사 목록에는 경로 및 진행 현황에 대한 개요가 나와 있습니다. 추적 검사 경로를 편집할 수도 있습니다.
추적 검사 목록의 내용은 검사 경로 파일에 따라 정의됩니다. 경로 구조 및 이름은 파일에서 가져옵니다.
추적 검사 목록을 열려면 현재 지점 표시기를 탭한 다음 검사 목록을 탭합니다.
Graphic

그림 19.1 

    그림 19.1 에 추적 검사 목록의 예가 나와 있습니다.
  • 첫 번째 추적 검사 경로가 완료되어 잠금 상태입니다. 오른쪽에 체크 마크로 표시됩니다.
  • 두 번째 추적 검사 경로가 시작되었습니다. 총 91개의 추적 검사 지점이 포함되며, 그 중 하나를 검사했습니다. 두 번째 추적 검사 경로에는 라이브 뷰의 현재 검사 지점이 포함되며, 왼쪽에 체크 마크로 표시됩니다.
추적 검사 경로 구조에서 다음 수준을 표시하려면 목록에서 항목을 탭합니다.
Graphic

그림 19.2 

    그림 19.2 에는 추적 검사 지점이 있는 수준의 예가 표시됩니다.
  • 첫 번째 추적 검사 지점에 이미지가 1개 이상 있으며 상태는 "녹색"으로 설정됩니다.
  • 두 번째 추적 검사 지점에는 라이브 뷰의 현재 검사 지점이 포함되며, 왼쪽에 체크 마크로 표시됩니다.

19.3  추적 검사 수행

19.3.1  준비

19.3.2  추적 검사 데이터 캡처

카메라가 준비되면 추적 검사를 시작할 수 있습니다.
Graphic

19.3.3  추적 검사 지점 데이터 편집

현재 지점 표시기에서 표시된 추적 검사 지점 데이터를 편집할 수 있습니다.
다른 추적 검사 지점으로 이동하려면 뒤로 또는 다음 화살표를 사용하거나 검사 목록에서 검사 지점을 선택합니다( 19.3.7 추적 검사 목록 섹션 참조).

19.3.3.1  상태 설정

19.3.3.2  이미지 삭제

19.3.3.3  주석 추가

19.3.4  이미지 저장

이미지를 촬영하면 카메라에서 이미지를 메모리 카드에 자동 저장합니다. 이미지는 현재 추적 검사 경로의 이름을 사용하는 폴더에 저장됩니다.
추적 검사 지점의 이미지를 여러 개 촬영하여 저장할 수 있습니다.

19.3.5  비디오 클립 녹화

추적 검사 지점의 비디오 클립을 녹화하고 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 18 비디오 클립 녹화 섹션을 참조하십시오.

19.3.6  추적 검사 이미지 보기 및 편집

이미지 아카이브에서 검사 이미지를 보고 편집할 수 있습니다.

19.3.7  추적 검사 목록

추적 검사 목록에서 추적 검사 경로의 진행 현황을 확인하고 검사 지점 결과를 검토할 수 있습니다.

19.3.8  추적 검사 지점 추가

추적 검사 중에 다른 검사 지점이 필요한 경우 카메라에서 추적 검사 지점을 직접 추가할 수 있습니다. 새 추적 검사 지점이 추적 검사 경로 파일에 추가되고, 새 추적 검사 지점을 위해 수집하는 검사 데이터가 경로의 다른 검사 지점 결과와 함께 저장됩니다.

19.3.9  추적 검사 결과 전송

    추적 검사 결과는 메모리 카드에 저장됩니다.
  • 추적 검사 경로 파일에는 모든 추적 검사 지점의 데이터가 포함됩니다.
  • DCIM 폴더에는 추적 검사 경로별로 이미지가 저장된 폴더가 있습니다.
추적 검사 경로 파일과 이미지 폴더를 모두 후처리가 수행되는 컴퓨터로 전송해야 합니다.

19.4  구성

추적 검사 경로에서 카메라 동작은 검사 경로 파일의 설정을 통해 제어됩니다. 카메라에서 이러한 설정을 재정의할 수 있습니다.
카메라 동작 설정은 설정 메뉴를 통해 구성할 수 있습니다. icon (설정) > 옵션 및 스토리지 저장 > 추적 검사 경로 > 구성을 선택합니다.
    구성 메뉴:
  • 추적 검사 경로 따라가기: 추적 검사 경로 파일의 구성을 사용하려면 확인란을 선택합니다. 추적 검사 경로 파일의 설정을 재정의하려면 확인란 선택을 취소합니다.
  • 다음으로 자동 이동: 이 설정에서는 이미지를 자동으로 저장한 후 카메라가 기본 상태 및 단계를 다음 추적 검사 지점으로 설정할지 여부를 정의합니다. 대부분의 추적 검사 지점에 기본 상태가 있는 경우 확인란을 선택하여 검사 시간을 절약할 수 있습니다. 가끔씩 상태를 설정하거나 추적 검사 지점에 주석을 추가하려는 경우 확인란 선택을 해제하는 것이 더 편리할 수 있습니다.
  • 기본 상태: 이 하위 메뉴에서 이미지를 저장할 때 설정할 상태를 선택합니다. 하위 메뉴의 옵션은 추적 검사 경로 파일에 찾을 수 있습니다.
  • 이미지 필수: 이 설정에 따라 조작자가 추적 검사 지점의 상태를 설정하기 전에 이미지를 저장해야 할지 여부가 결정됩니다.
  • 빈 추적 검사 지점 삭제: 이 설정은 조작자가 모든 추적 검사 경로 파일에서 측정되지 않은 (이미지 없음 및 상태 없음) 검사 지점을 추적 검사 경로에서 제거되는지 잠금 여부를 정의합니다.

19.5  추적 검사 경로 생성

추적 검사 경로는 XML 파일로 정의됩니다. 추적 검사 경로 XML 파일은 여러 수준의 노드(사이트/자산) 및 검사 지점으로 구성되는 경로 구조를 지정합니다.
추적 검사 경로 파일에서 카메라 동작의 구성과 사용 가능한 상태도 정의합니다.
추적 검사 경로 파일은 다음 방법 중 하나를 사용해 만들 수 있습니다.
  • 추적 검사 경로 지원이 있는 FLIR 열화상 분석 소프트웨어를 사용합니다.
  • 나만의 솔루션을 구축해 보십시오. FLIR Thermal SDK를 사용하여 자체 내보내기/가져오기 소프트웨어를 구축하거나 기존 자산 관리 시스템에 대한 인터페이스를 만들 수 있습니다.
  • 카메라에 파일을 만듭니다.
  • XML 파일을 수동으로 편집합니다.

19.5.1  카메라에서 추적 검사 경로 생성

19.5.2  XML 파일 수동 편집

카메라의 메모리 카드에 예시 또는 빈 XML 파일을 만들 수 있습니다. XML 파일을 수동으로 편집할 때 이 파일을 기본으로 사용할 수 있습니다.