14  측정 도구 작업

14.1  일반

온도를 측정하려면 스팟미터 또는 박스 같은 하나 이상의 측정 도구를 사용합니다.
Graphic

14.2  측정 도구 추가/제거

다음 절차를 따르십시오.

14.3  사용자 기본 설정 편집하기

사용자 기본 설정은 사전 정의된 특성을 갖는 측정 도구 또는 측정 도구 그룹입니다.

다음 절차를 따르십시오.

14.4  측정 도구 이동 및 크기 변경

측정 도구를 이동 또는 크기 변경을 할 수 있습니다.

14.4.1  스팟 이동하기

다음 절차를 따르십시오.

14.4.2  상자, 원 또는 선 도구 이동 및 크기 변경

다음 절차를 따르십시오.

14.5  측정 매개변수 변경.

14.5.1  일반

정확한 측정을 위해서는 다음과 같이 측정 매개변수를 설정하는 것이 중요합니다.

14.5.2  매개변수 유형

카메라는 다음 측정 매개변수를 사용할 수 있습니다.
  • 외부 IR 창 보정 - 카메라와 대상 피사체 사이에 설치한 보호창, 외부 렌즈(예: 클로즈업 렌즈) 등의 온도. 보호창, 보호막 또는 외부 렌즈를 사용하지 않는 경우에는 이 값은 관련이 없으며 비활성으로 두어야 합니다.
  • 피사체 거리 - 카메라와 대상 피사체의 거리.
  • 대기 온도 - 카메라와 피사체 사이의 공기 온도.
  • 상대 습도 - 카메라와 피사체 사이의 공기 상대 습도.
  • 반사 온도 - 피사체에 의해 카메라로 반사된 주변의 방사물을 보정할 때 사용합니다. 이러한 특성을 "반사율"이라고 합니다.
  • 방사율 - 온도가 같은 이론적 기준 물체(“흑체”)의 방사량과 비교해 피사체의 방사량이 얼마나 되는지를 나타냅니다. 방사율의 반대는 반사율입니다. 방사율은 어떤 물체에서 반사되는 것과 반대로 그 물체에서 나오는 방사량이 얼마인지를 결정합니다.
정확하게 설정해야 하는 가장 중요한 매개변수는 방사율입니다. 방사율을 낮은 값으로 설정하면 반사 온도가 중요해집니다. 물체 거리, 대기 온도상대 습도 매개변수는 장거리 촬영과 관련이 있습니다. 보호창이나 외부 렌즈를 사용하는 경우에는 외부 IR 창 보정을 활성화해야 합니다.

14.5.3  권장 값

값에 대해 확신이 없을 경우 다음 값이 권장됩니다.
물체 거리
1.0 m
대기 온도
20°C
상대 습도
50%
반사 온도
20°C
방사율
0.95

14.5.4  절차

측정 매개변수를 전역으로 설정할 수 있습니다. 또한 방사율, 반사 온도, 및 물체 거리 매개변수를 측정 도구에 대해 로컬로 설정할 수 있습니다.
대개 로컬 매개변수는 각 측정 도구를 특정 물체에 알맞게 설정하는 고정된 설정에만 효과적입니다. 일반적으로 수작업 분야에 사용하는 경우 대개 전역 매개변수로 충분합니다.

14.5.4.1  전역 매개변수 설정하기

다음 절차를 따르십시오.

14.5.4.2  로컬 매개변수 변경하기

측정 도구의 로컬 매개변수를 변경할 수 있습니다.
화면의 측정 도구 옆에 있는 P는 해당 도구에 대하여 로컬 매개변수가 활성화되었다는 것을 나타냅니다.
Graphic

다음 절차를 따르십시오.

14.6  결과표에 값 표시하기

상자, 원, 라인 도구에 대해 최대, 최소 및 평균 값을 결과표에 표시하도록 카메라를 설정할 수 있습니다.
Graphic

다음 절차를 따르십시오.

14.7  그래프 표시하기

라인 도구에 대해 카메라를 설정하여 그래프를 표시할 수도 있습니다.

다음 절차를 따르십시오.

14.8  차이 계산 작성 및 설정

차이 계산은 두 개의 측정 결과 값 사이의 차이를 계산합니다.

다음 절차를 따르십시오.

14.9  측정 알람 설정하기

14.9.1  일반

특정한 측정 조건에 부합되면 알람이 울리도록 카메라를 구성할 수 있습니다.

14.9.2  알람 유형

다음의 알람 유형 중에서 선택할 수 있습니다.
  • 이상: 온도가 미리 설정된 알람 온도 이상이 되면 알람이 울립니다.
  • 이하: 온도가 미리 설정된 알람 온도 이하가 되면 알람이 울립니다.

14.9.3  알람 신호

알람이 설정되면 심볼 icon 이 결과표에 표시됩니다.
알람이 울리면 결과표의 값이 빨간색(상단 알람) 또는 파란색(하단 알람)으로 표시되고 icon (상단 알람) 또는 icon (하단 알람)이 깜빡입니다.
경보음을 설정할 수도 있습니다(경보음이 울리게 됩니다).

14.9.4  절차

스팟, 상자, 원 또는 선에 대한 알람을 설정하는 절차를 비롯하여 차이 계산에 대한 알람을 설정하는 절차는 다양합니다.

14.9.4.1  스팟용 알람 설정하기

다음 절차를 따르십시오.

14.9.4.2  상자, 원, 라인용 알람 설정하기

다음 절차를 따르십시오.

14.9.4.3  차이 계산에 대한 알람 설정하기

다음 절차를 따르십시오.