20  선별 알람

선별 알람을 사용하면 비슷한 설정/고정된 설정에서 여러 검사 대상 개체에서 발생하는 온도 비정상 부분을 감지할 수 있습니다.

20.1  일반

선별 알람의 기본은 먼저 기준 온도 샘플 기반을 구축하는 것입니다. 개체가 선별되면 카메라가 측정된 온도를 기준 샘플의 평균과 비교합니다. 카메라가 지정된 임계값보다 높은 온도를 감지하면 알람이 울립니다.
Graphic
카메라가 측정 상자 내에서 가장 뜨거운 지점의 온도를 감지하고 측정합니다.
측정 온도가 알람 한도보다 높을 경우 알람이 울립니다. 또한 카메라에서 온도가 알람 한도를 넘는 이미지의 모든 부분이 빨간색으로 표시됩니다.
알람 한도는 샘플 평균 온도와 지정된 허용 편차의 합계입니다.

20.2  작업 흐름

20.2.1  선별 알람 활성화 및 구성

20.2.2  기준 샘플 기록

선별을 시작하기 전에 먼저 기준 샘플을 기록해야 합니다. 샘플은 기준 온도 평균을 계산하는 데 사용됩니다.
10개의 검사 개체를 선별하여 기준 샘플을 기록합니다. 해당 개체의 온도가 정상인지 확인합니다.

20.2.3  선별 수행