7  Utilisation d'une caméra thermique

7.1  Mesures

Les mesures sur les caméras thermiques indiquent la température de surface d'un objet. La précision des mesures dépend de plusieurs facteurs, comme la distance de l'objet, la température ambiante et l'émissivité du matériau observé.
Les utilisateurs sont invités à en apprendre plus sur la science de la thermographie en se rendant sur https://www.flir.com/support-center/training .

7.2  Émissivité

Lorsque le point de mesure est activé, plusieurs facteurs viennent influer sur la température affichée, notamment une propriété du matériau cible appelée émissivité. Cette propriété est une estimation relative de la capacité du matériau à émettre ou irradier de l'énergie thermique. Certains matériaux ont une émissivité supérieure à d'autres, les matériaux brillants ou réfléchissants tels que les métaux sont généralement de faibles émetteurs. Pour la plupart des matériaux, l'option par défaut « Mat » est une bonne approximation.