5  简介

FLIR A400/A500/A700 系列的 Smart SensorImage Streaming 热像仪提供出色的功率和灵活性,可定制有效的热监控,从而提高质量、生产效率、维护和安全性。
  • Smart Sensor 热像仪会分析图像,然后向用户传送结果。
    使用 Modbus TCP、以太网/IP 或 ONVIF 将热像仪集成到工业系统(HMI/SCADA、VMS、NVR)中,或使用 REST API 通过互联网将数据从热像仪传输到 Web 界面或应用程序。
  • Image Streaming 热像仪将包含所有相关信息的图像传送到计算机,用户可以在该计算机上分析图像,然后决定下一步要做什么。
    使用 GigE Vision 和 GeniCam 兼容性将热像仪集成到您自己的系统中。
FLIR A400/A500/A700 系列 Smart SensorImage Streaming 热像仪的典型应用包括:
  • 早期火灾探测
  • 质量保证
  • 状态监控
有关系统安装示例,请参阅 5.1 示例系统概述

5.1  示例系统概述

5.1.1  早期火灾探测

Graphic

图 5.1  对输送带执行热点探测和其中的自燃材料

Graphic

图 5.2  热点检测、储存区中的自燃材料

5.1.2  质量保证

Graphic

图 5.3  检查硬纸板箱上的热胶

5.1.3  状态监控

Graphic

图 5.4  全天候 (24/7) 监控关键资产

5.1.4  研究与开发

Graphic

图 5.5  在开发过程中检查 PCB 散热