要添加点测量工具,请按以下步骤操作:
在工具栏和Measurement tools部分中,单击Spot。
在图像中,单击以插入点。该工具标有一个数字,并且还会显示在Active measurements部分中。
要移动该工具,单击并按住图像中的工具标签,然后将其移动到位。
要配置工具的Settings,单击Active measurements部分中该工具旁边的
。这样将会显示Settings对话框。
要使该工具带有报警功能,请参阅 10.4.2 使用报警功能 章节。
要删除该工具,单击Active measurements部分中该工具旁边的 Settings
,然后单击Delete measurement。
要添加框测量工具,请按以下步骤操作:
在工具栏和Measurement tools部分中,单击Box。
在图像中单击,然后绘制一个所需大小的框。该工具标有一个数字,并且还会显示在Active measurements部分中。
要移动该工具,单击并按住图像中的工具标签,然后将其移动到位。
要调整该工具的大小,单击并按住图像中框的一角,然后将其移动到所需的大小和形状。
要配置工具的Settings,单击Active measurements部分中该工具旁边的
。这样将会显示Settings对话框。
要使该工具带有报警功能,请参阅 10.4.2 使用报警功能 章节。
要删除该工具,单击Active measurements部分中该工具旁边的 Settings
,然后单击Delete measurement。
要添加测量蒙板工具,请按以下步骤操作:
在工具栏和Measurement tools部分中,单击Measurement mask。
在图像中,单击以插入蒙板的起点。移动指针并单击以插入下一个点。继续操作,直至捕获所需形状。通过单击起点完成操作。该工具标有一个数字,并且还会显示在Active measurements部分中。
要配置工具的Settings,单击Active measurements部分中该工具旁边的
。这样将会显示Settings对话框。
要使该工具带有报警功能,请参阅 10.4.2 使用报警功能 章节。
要删除该工具,单击Active measurements部分中该工具旁边的 Settings
,然后单击Delete measurement。
要添加线测量工具,请按以下步骤操作:
在工具栏和Measurement tools部分中,单击Line。
在图像中,单击起点,然后绘制所需长度的线条。该工具标有一个数字,并且还会显示在Active measurements部分中。
要移动该工具,单击并按住图像中的工具标签,然后将其移动到位。
要更改工具的长度,单击其中一个端点,然后将其移动到所需的长度。
要配置工具的Settings,单击Active measurements部分中该工具旁边的
。这样将会显示Settings对话框。
要使该工具带有报警功能,请参阅 10.4.2 使用报警功能 章节。
要删除该工具,单击Active measurements部分中该工具旁边的 Settings
,然后单击Delete measurement。
要添加折线测量工具,请按以下步骤操作:
在工具栏和Measurement tools部分中,单击Polyline。
在图像中,单击以插入折线的起点。移动指针并单击以插入下一个点。继续操作,直至形成所需形状。单击Confirm完成操作。该工具标有一个数字,并且还会显示在Active measurements部分中。
要移动该工具,单击并按住图像中的工具标签,然后将其移动到位。
要配置工具的Settings,单击Active measurements部分中该工具旁边的
。这样将会显示Settings对话框。
要使该工具带有报警功能,请参阅 10.4.2 使用报警功能 章节。
要删除该工具,单击Active measurements部分中该工具旁边的 Settings
,然后单击Delete measurement。
要添加温差测量工具,请按以下步骤操作:
在工具栏和Measurement tools部分中,单击Delta。该工具将显示在Active measurements部分中。
在Active measurements部分中,单击Settings
。此时将出现Delta settings对话框。
要更改工具的标签,更改Delta name。
在Variable 1和Variable 2列表中,选择要在计算中使用的测量结果。
单击Save changes。
要添加参考温度,请按照以下步骤操作:
在工具栏和Measurement tools部分中,单击Reference temperature。该工具将显示在Active measurements部分中。
在Active measurements部分中,单击Settings
。此时将出现Reference temperature对话框。
要更改标签,更改Reftemp name。
在Value框中,键入要用作参考的温度。
单击Save changes。
要根据点、框或温差测量工具的测量结果配置报警,请按照以下步骤操作:
在Active Measurements部分中,单击Add alarm下要用于报警的测量结果旁边的加号。此时将出现Add alarm对话框。
在Alarm label部分中,键入Alarm name
在Trigger部分中,选择将触发此报警的Condition和温度:
|
当温度高于指定的Threshold值时触发报警。同时键入一个Hysteresis值。
|
|
当温度低于指定的Min value和Max value时触发报警。
|
迟滞是指在不导致触发状态变化的情况下,所允许的温度值变化区间。如果阈值设置为高于 30.0°C,而迟滞设置为 2.0°C,当温度升高至 30.0°C 以上时,触发器会跳变为高电平,并且在温度下降至 28.0°C 以下之前保持高电平。反之,如果阈值设置为低于 30.0°C 并保持相同迟滞值,当温度降至 30.0°C 以下时,触发器则跳变为高电平,并且在温度上升至 32.0°C 以上之前均保持高电平。
在Threshold time框中,键入触发报警之前必须经过的时间。这可用于避免误报。
在Action部分中,选择热像仪在触发报警时将执行的操作。
|
自动将捕获的Image或Video保存到热像仪的存储器中。
|
|
捕获图像/视频时,暂时禁用定期校准。
|
稍后可以在Library选项卡下查看和管理图像/视频:
完成后,单击Set alarm。报警现在列在Active alarms下。
要根据数字输入配置报警,请按以下步骤操作:
在Active Measurements部分中,单击Add alarm下要用于报警的数字输入结果旁边的加号。此时将出现Alarm对话框。
在Alarm label部分中,键入Alarm name
在Trigger部分和Value列表中,输入“0”则在低电平信号触发报警,输入“1”则在高电平信号触发报警。
在Action部分中,选择热像仪在触发报警时将执行的操作。
|
自动将捕获的Image或Video保存到热像仪的存储器中。
|
|
捕获图像/视频时,暂时禁用定期校准。
|
稍后可以在Library选项卡下查看和管理图像/视频:
完成后,单击Set alarm。报警现在列在Active alarms下。
内部温度传感器可用作环境温度的温度计。要根据内部温度传感器配置报警,请按以下步骤操作:
在Active Measurements部分中,单击Add alarm下Sensor temperature旁边的加号。此时将出现Alarm对话框。
在Alarm label部分中,键入Alarm name
在Trigger部分中,选择将触发此报警的Condition和温度:
|
当温度高于指定的Threshold值时触发报警。同时键入一个Hysteresis值。
|
|
当温度低于指定的Min value和Max value时触发报警。
|
迟滞是指在不导致触发状态变化的情况下,所允许的温度值变化区间。如果阈值设置为高于 30.0°C,而迟滞设置为 2.0°C,当温度升高至 30.0°C 以上时,触发器会跳变为高电平,并且在温度下降至 28.0°C 以下之前保持高电平。反之,如果阈值设置为低于 30.0°C 并保持相同迟滞值,当温度降至 30.0°C 以下时,触发器则跳变为高电平,并且在温度上升至 32.0°C 以上之前均保持高电平。
在Threshold time框中,键入触发报警之前必须经过的时间。这可用于避免误报。
在Action部分中,选择热像仪在触发报警时将执行的操作。
|
自动将捕获的Image或Video保存到热像仪的存储器中。
|
|
捕获图像/视频时,暂时禁用定期校准。
|
稍后可以在Library选项卡下查看和管理图像/视频:
完成后,单击Set alarm。报警现在列在Active alarms下。
要更改全局参数,请按以下步骤操作:
在屏幕右下角,单击选择要更改的参数。
将参数更改为所需值,然后按 Enter 键或单击屏幕上的任意位置。
要将全局参数重置为 FLIR 提供的默认值,单击Reset。
在Active measurements部分中,单击要更改其参数的工具旁边的Settings
。此时将出现Settings对话框。
要激活局部参数,选中Local parameters复选框。现在,Emissivity、Reflected温度和Distance参数的值可以编辑。
要停用局部参数,取消选中Local parameters复选框。
完成后,单击Save changes。
在工具栏和Data presentation modes部分中,单击Image mode。
选择以下一种可用图像模式。
要更改调色板,请按以下步骤操作:
在工具栏和Data presentation modes中,单击Palette。
选择其中一个可用网络。
要配置等温线,请按照以下步骤操作:
在工具栏和Data presentation modes部分中,单击Isotherm。
选择其中一个可用等温线。
选中一个颜色报警时,它将显示在Active measurements部分。此外,温度指示符会添加到位于图像右侧的温标的左侧。
要更改阈值温度,单击Active measurements部分中等温线旁边的Settings
。此时将出现Settings对话框。
在Range部分中,设置等温线的阈值温度:
(可选)在Highlight color部分中更改对比色。
完成后,单击Save changes。
要配置自动调整区域,请按照以下步骤操作:
在工具栏和Data presentation modes部分中,单击Auto-adjust region。
在图像中单击,然后绘制一个所需大小的区域。
要移动区域,单击并按住图像中的区域标签,然后将其移动到位。
要调整区域的大小,单击并按住图像中区域的一个角,然后将其移动到所需的大小和形状。
要删除区域,单击区域标签中的 X。
要设置自动校准,请按以下步骤操作:
在工具栏和Calibration tools部分中,单击Calibration。这将显示校准选项列表。
单击其中一项:
|
在需要时。
|
|
大约每隔 10 分钟一次,或在需要时。
|
|
大约每隔 30 分钟一次,或在需要时。
|
|
大约每隔 60 分钟一次,或在需要时。
|
|
在任何设定的时间间隔。
|
|
从不(禁用自动校准)。
|
在自动校准过程中,Notification文本Calibration in progress ...会暂时显示在实时图像下方。
要执行手动校准,请按以下步骤操作:
在工具栏和Calibration tools部分中,单击Calibration。这将显示校准选项列表。
单击Calibrate now。
手动校准过程中,屏幕上的图像下方将暂时显示Notification文本Calibration in progress ...
在工具栏和Calibration tools部分中,单击Light。
单击ON或OFF。
要更改最高温度水平,在上温标框中键入温度。或者,单击并按住温标的上温度条,然后将其移动到位。当您移动温度条时,请注意温标框中的温度变化。
要更改最低温度水平,在下温标框中键入温度。或者,单击并按住温标的下温度条,然后将其移动到位。当您移动温度条时,请注意温标框中的温度变化。
要恢复自动调整,单击 Auto 按钮。
在工具栏和View modes部分中,单击
可以水平翻转图像,或单击
可以垂直翻转图像。
要查看全屏图像,请执行以下步骤:
在工具栏和View modes部分中,单击Full screen。
要恢复正常视图,按下电脑键盘上的 Esc(退出)键。
要拍摄快照,请按以下步骤操作:
在工具栏和View modes部分中,单击Snapshot。
Notification文本Snapshot stored将暂时显示在实时图像下方。
要暂停或冻结实时图像流,请按以下步骤操作:
在工具栏和View modes部分中,单击Freeze。
要恢复实时图像流,单击Unfreeze。
要隐藏实时图像中的所有叠加图形,请按以下步骤操作:
在工具栏和View modes部分中,单击Hide overlay。
要显示任何隐藏的叠加图形,单击Show overlay。
要保存当前的热像仪设置,请按以下步骤操作:
在Active measurements部分中,单击Save preset。
要加载所保存的预设文件,请按以下步骤操作:
在Active measurements部分中,单击Load preset。此时将出现标准的 Windows 打开对话框。
浏览至“下载”文件夹(或存放预设文件的文件夹)。
选择文件,然后单击Open。这将加载并应用预设。
在导航窗格中,单击Network settings。
选择以下操作之一:
单击Apply。
在导航窗格中,单击Network settings。
单击Server mode。
键入Network name和Password以访问网络。
单击Share network。
热像仪现在将充当计算机或平板电脑(高分辨率)可以连接的“热点”。建立无线连接后,热像仪的 IP 地址为 192.168.16.1。
在导航窗格中,单击Network settings。
单击Client mode。
单击Scan networks。
从列表中选择其中一个Available networks,然后单击Connect。
键入访问网络的Password,然后单击Connect。
在导航窗格中,单击Network settings。
在Streaming bit rate列表中,选择一个可用的比特率。
单击Apply。
在导航窗格中,单击Alarm recipients。
在Alarm recipient e-mail框中,键入收件人的电子邮件地址。
在Mail server setup框中输入发送邮件服务器的 IP 地址。
如果发送邮件服务器需要登录(邮件服务器身份验证),选中Authentication required复选框,然后在User和Password框中键入凭据。
单击Apply。
在导航窗格中,单击Alarm recipients。
在FTP Server IP address框中,键入 FTP 服务器的 IP 地址。
在Folder框中,键入要保存通知的文件夹的路径。如果您有多台热像仪连接到同一个 FTP 服务器,则此功能非常有用。
在User和Password框中,键入访问 FTP 的凭据。
单击Apply。
要计划操作,按照以下步骤操作:
在导航窗格中,单击Scheduler。
单击复选框以选择要使用的Scheduled actions选项。
在计划中,为操作将运行的天数单击Active复选框:
单击Apply。
在FTP Server框中,键入 FTP 服务器的 IP 地址。
在 FTP User和 FTP Password框中,键入访问 FTP 的凭据。
单击Apply。
在Recipient e-mail框中,键入收件人的电子邮件地址。
在Mail server框中输入发送邮件服务器的 IP 地址。
在Sender e-mail框中,键入发件人的电子邮件地址。
如果发送邮件服务器需要登录(邮件服务器身份验证),选中Authenticate mail复选框,然后在User和Password框中键入凭据。
单击Apply。
在导航窗格中,单击MQTT。
单击Enable MQTT 复选框。
键入用于订阅传输的Broker host address和 TCP Broker Port。
键入User和Password以登录到代理。
在列表中选择首选Temperature unit:Celsius (C)、Fahrenheit (F) 或Kelvin (K)。
在列表中选择首选Output format:Json 或Text。
单击Apply。
在您选择的 MQTT 客户端中,订阅与感兴趣信息对应的主题。更新数据后,这些主题将更新,例如:如果您订阅了主题 FLIR/ec501-xxxxxx/alarm1,则当 alarm1 被触发时,MQTT 客户端将收到更新,当 alarm1 条件不再满足时,将收到另一个更新。您可以将多个热像仪连接到同一个 MQTT 代理。
在导航窗格中,单击Modbus。
在Digital out列表中,为要使用的数字输出编号单击Configure。
在Digital output entry对话框中,键入条目的Name。此外,键入设备特定的 IP Address、Device function ID 和 Modbus Register address。
选择特定于设备的Type。
单击Apply。
要测试 Modbus 输出,单击Test按钮以激活输出 5 秒钟。
现在,在设置报警时,数字输出在Digital Out列表中是可选的,请参阅 10.4.2 使用报警功能 章节。
在导航窗格中,单击Modbus。
在Analogue out列表中,单击Configure以获取要使用的模拟输出编号。
在Analogue output entry对话框中,键入条目的Name。
键入以下信息:
单击Apply。
要测试 Modbus 输出,单击Test按钮以激活输出 5 秒钟。
在导航窗格中,单击Images。
要显示图像的预览,单击图像的缩略图。
或者,单击图像文件名,然后单击Preview。
要下载图像,单击图像文件名,然后单击Download。
要删除一个或多个图像,单击图像文件名,然后单击Delete。
在导航窗格中,单击Videos。
要下载视频,单击视频文件名,然后单击Download。
要删除一个或多个视频,单击视频文件名,然后单击Delete。
在导航窗格中,单击Logs。
要启用报警记录,单击Logging enabled复选框。
要以压缩文件的形式下载生成的日志,单击Download log。
要删除生成的日志,单击Clean log。