26  カメラのクリーニング

26.1  カメラの筐体、ケーブルおよびその他のアイテム

26.1.1  液体

以下のいずれかの液体を使用してください。
  • 温水
  • 弱清浄液

26.1.2  備品

柔らかい布

26.1.3   手順

次の手順に従います。

26.2  赤外線レンズ

26.2.1  液体

以下のいずれかの液体を使用してください。
  • 30% 以上のイソプロピル アルコールを使用している市販のレンズ クリーニング液。
  • 96% エチル アルコール (C2H5OH)。

26.2.3   手順

次の手順に従います。

26.3  赤外線検出器

26.3.1   一般

赤外線検出器に僅かでも埃が付着していると、画像に大きな汚れが付いてしまう可能性があります。検出器から埃を取り除くには、以下の手順に従ってください。

26.3.2   手順

次の手順に従います。