1.  The inclusion of this item is dependent on the camera model.
2.  The inclusion of this item is dependent on the camera model.
3.  The inclusion of this item is dependent on the camera model.
4. この項目はカメラのモデルによって異なります。
5. この項目はカメラのモデルによって異なります。
6. この項目はカメラのモデルによって異なります。
7. この項目はカメラのモデルによって異なります。
8. この項目 はカメラのモデルによって異なります。
9. この項目は カメラのモデルによって異なります。
10. 欧州規格 EN 16714-3:2016、非破壊検査—サーモグラフィ検査—パート 3: 用語と定義
11. この機能を使用できるかどうかはカメラのモデルによって異なります。
13. この 項目はカメラのモデルによって異なります。
14. この項目はカメラのモデルによって異なります。
15. この 項目はカメラのモデルによって異なります。
16. この 項目はカメラのモデルによって異なります。
17. この 項目はカメラのモデルによって異なります。
18. ISO 18434-1:2008 (en) に基づいています。
19. 熱力学第 1 法則:
20. ISO 16714-3:2016 (en) に基づいています。
21. キルヒホフの熱放射の法則:
22. ISO 10878-2013 (en) に基づいています。
23. ISO 10878-2013 (en) に基づいています。
24. ISO 16714-3:2016 (en) に基づいています。
25. ISO 16714-3:2016 (en) に基づいています。
26. 熱エネルギーは物体の内部エネルギーの一部です。
27. 熱力学第 2 法則:
28. これは熱力学第 2 法則の結果であり、この法則自体はさらに複雑です。
29. フーリエの法則:
30. これはフーリエの法則の一次元形態であり、定常状態条件で有効です。
31. ISO 18434-1:2008 (en) に基づいています。
32. ISO 13372:2004 (en) に基づいています。
33. http://www.bipm.org/en/about-us/ [Retrieved 2017-01-31.]
34. http://jcgm.bipm.org/vim/en/2.39.html [Retrieved 2017-01-31.]
35. http://jcgm.bipm.org/vim/en/4.30.html [Retrieved 2017-01-31.]
36. http://jcgm.bipm.org/vim/en/4.31.html [Retrieved 2017-01-31.]