次の手順に従います。
ナビゲーション パッドを押して、メニュー システムを表示します。
(設定) を選択して、ナビゲーション パッドを押します。これにより [設定] メニューが表示されます。
ナビゲーション パッドを使用して、[録画モード] > [スクリーニング] を選択します。
ナビゲーション パッドを押します。これによりダイアログ ボックスが表示され、次のアラーム設定を定義できます。
ナビゲーション パッドを押します。これによりダイアログ ボックスが閉じます。
戻るボタン
を繰り返し押して、[設定] メニューを終了します。
カメラを対象のポイントに向けます。対象が測定ボックスのフレーム内に入っている必要があります。
プログラム ボタン
を押し続けて、サンプルの平均をリセットします。
プログラム ボタン
を押してサンプルを取ります。
カメラを他の対象のポイントに向けます。サンプルを 10 回取り、プログラム ボタン
を押してサンプル ベースを構築します。
これでアラームが設定され、使用可能になります。アラームが長期間使用される場合、または条件が変化する場合は、定期的にいくつかのサンプルを記録します。