16  使用热像仪

16.1  为热像仪电池充电

16.1.1  使用电源线为电池充电

16.1.1.1   步骤

按照下述步骤使用电源线为电池充电:

16.1.1.2   相关主题

16.1.2  使用独立电池充电器为电池充电

16.1.2.1   步骤

按照下述步骤使用独立电池充电器为电池充电:

16.1.2.2   相关主题

16.2  安装和卸下热像仪电池

16.2.1  安装电池

16.2.1.1   步骤

请按以下步骤安装电池:

16.2.2  卸下电池

16.2.2.1   步骤

请按以下步骤卸下电池:

16.3  打开热像仪

16.3.1   步骤

要打开热像仪,请按下并松开 icon 按钮。

16.4  关闭热像仪

16.4.1   步骤

要关闭热像仪,请按住 icon 按钮超过 0.2 秒钟。

16.5  调整取景器的视角。

16.5.1   一般

为了让您的工作姿势尽可能舒服,您可以调整取景器的视角。

16.5.2  

Graphic

16.5.3   步骤

要调整取景器,可上下倾斜取景器。

16.6  对取景器进行视觉校正

16.6.1   一般

可以对取景器的视觉校正进行调整以适应您的视力。

16.6.2  

Graphic

16.6.3   步骤

要进行取景器的视觉校正,可一边注视屏幕上显示的文字或图形,一边顺时针或逆时针旋转调节钮以获得最佳的清晰度。

16.7  调整热像仪的手柄

16.7.1   一般

为了让您的工作姿势尽可能的舒服,您可以调整热像仪手柄的角度。

16.7.2  

Graphic

16.7.3   步骤

要调整热像仪的手柄,可顺时针或逆时针旋转热像仪手柄。

16.9  调整显示屏的视角。

16.9.1   一般

为了让您的工作姿势尽可能的舒服,您可以调整显示屏的视角。

16.9.2  

Graphic

16.9.3   步骤

要调整显示屏的视角,可顺时针或逆时针旋转显示屏。

16.10  安装红外镜头

16.10.1   步骤

请按照下述步骤安装红外镜头:

16.11  卸下红外镜头

16.11.1   步骤

请按照下述步骤卸下红外镜头:

16.12  安装挡热板

16.12.1   一般

在高温炉和其他高温应用中,必须在热像仪上安装挡热板。
另外,还必须在热像仪中输入正确的挡热板外部光学透射率值。外部光学透射率值打印在挡热板内侧的标签上。在编辑选项卡上的对象参数对话框中输入外部光学透射率值。

16.12.2   步骤

请按照下述步骤安装挡热板:

16.13  手动对焦红外镜头

16.13.1  

Graphic

16.13.2   步骤

请执行以下某项操作:
  • 对于远焦,请逆时针转动对焦环(从镜头的前方看)
  • 对于近焦,请顺时针转动对焦环(从镜头的前方看)

16.14  调整热像仪的焦点

16.14.1  

Graphic

16.14.2   步骤

请按照以下步骤调整红外热像仪焦点:

16.15  自动对焦红外相机和数码相机

16.15.1  

Graphic

16.15.2   步骤

请按照下述步骤自动对焦红外热像仪和数码相机:

16.16  操作激光指示器

16.16.1  

Graphic

16.16.2   步骤

请按照下述步骤操作激光指示器:

16.16.3  激光警告标签

热像仪贴有带有以下信息的激光警告标签:
Graphic

16.17  使用缩放功能

16.17.1   一般

可以在预览或调用模式下放大红外图像,这样可以查看图像的细节。

16.17.2   步骤

请执行以下某项操作:
  • 要放大实时图像,请在菜单系统中的第二个选项卡上选择缩放,然后使用操纵杆。
  • 要在调用模式下放大图像,请左/右推动 icon 按钮。