7  简介

7.1  FLIR GF300‎

7.1.1  甲烷和其他挥发性有机化合物 (VOC) 的光学气体成像

FLIR GF300 是一款光学气体成像 (OGI) 红外热像仪,以直观形式精准定位 VOC 泄漏,且无需关停工艺操作。这种便携式热像仪还能在安全距离内检测辐射情况,大大增强了操作员的安全性,并能跟踪环境有害气体是否泄漏,以此来帮助保护环境。
FLIR GF300 用于工业环境,如炼油厂、天然气处理厂、近海平台、化工/石化行业及沼气发电厂。

7.1.2  优势

  • 改善效益:FLIR GF300 可迅速且有效地确定远处的小量气体泄漏位置,帮助减少效益损失。它还可以在不中断工业流程的情况下快速扫描广阔区域,缩短检查时间。
  • 工作人员的安全性增强:OGI 能够以非接触模式在安全距离内检测气体泄漏情况。这令监察员暴露在不可见且可能会有害或爆炸性的化学品中的风险降低。使用 FLIR GF300 气体成像热像仪,能够轻松扫描到使用传统方法难以到达的那些测量区域。这款热像仪采用人体工程学设计,有一个明亮的 LCD 和可倾斜取景器,便于全天工作使用。
  • 保护环境:有多种 VOC 对人体健康或环境有害,通常通过法规对其进行监管。使用 FLIR GF300 热像仪,即使很小的泄漏,也能够检测并记录到。

7.2  FLIR GF304‎

7.2.1  制冷气体的光学气体成像

FLIR GF304 是一款光学气体成像 (OGI) 红外热像仪,以直观形式精准定位制冷气体泄漏,且无需关停工艺操作。这种便携式热像仪还能在安全距离内检测气体情况,大大增强了操作员的安全性,并能跟踪环境有害气体是否泄漏,以此来帮助保护环境。
例如,食品业、化工/石化业和汽车业以及空调系统中都有制冷气体。

7.2.2  优势

  • 改善效益:FLIR GF304 可迅速且有效地确定远处的小量气体泄漏位置,帮助减少效益损失。它还可以在不中断工业流程的情况下快速扫描广阔区域,缩短检查时间。通过热像仪的无线连接功能,您可以将热像仪连接到智能手机或平板电脑,实现热像仪的无线图像传输或远程控制。FLIR GF304 还可用于温度测量,甚至成为执行预防性维护的一款非常有用的工具。
  • 工作人员的安全性增强:能够以非接触模式在安全距离内执行气体泄漏检测。这令监察员暴露在不可见且可能会有害或爆炸性的化学品中的风险降低。使用 FLIR GF304 气体成像热像仪,能够轻松扫描到使用传统方法难以到达的那些测量区域。这款热像仪采用人体工程学设计,有一个明亮的 LCD 和可倾斜取景器,便于全天工作使用。
  • 保护环境:多种制冷气体具有较高的全球变暖潜能值,通常通过法规对其进行监管。使用 FLIR GF304 热像仪,即使很小的泄漏,也能够检测并记录到。

7.3  FLIR GF306‎

7.3.1  尤其是 SF6 和氨气的光学气体成像

FLIR GF306 是一款光学气体成像 (OGI) 红外热像仪,以直观形式精准定位 SF6 和氨气泄漏,且无需断开高压设备电源或关停工艺操作。这种便携式热像仪还能在安全距离内检测辐射情况,大大增强了操作员的安全性,并能跟踪环境有害气体是否泄漏,以此来帮助保护环境。
SF6 在电力行业中用作气体绝缘变电站和断路器的绝缘体和淬火介质。该气体还用于镁的生产和半导体制造。氨气在氨厂生产,主要用于生产化肥。

7.3.2  优势

  • 改善效益:FLIR GF306 可迅速且有效地确定远处的小量气体泄漏位置,帮助减少效益损失。它还允许在不断开高压区组件电源的情况下快速扫描广阔区域,缩短检查时间。通过热像仪的无线连接功能,您可以将热像仪连接到智能手机或平板电脑,实现热像仪的无线图像传输或远程控制。FLIR GF306 还可用于温度测量,甚至成为执行高压设备预防性维护的一款非常有用的工具。
  • 工作人员的安全性增强:OGI 能够以非接触模式在安全距离内检测气体泄漏情况。这可以防止工作人员在高压区域工作时受到电气伤害。使用 FLIR GF306 气体成像热像仪,能够轻松扫描到使用传统方法难以到达的那些测量区域。这款热像仪采用人体工程学设计,有一个明亮的 LCD 和可倾斜取景器,便于全天工作使用。
  • 保护环境:SF6 是一种对环境有害的温室气体,通常通过法规对其进行监管。SF6 的全球变暖潜能值为 CO2 的 24,000 倍。使用 FLIR GF306 热像仪,即使很小的泄漏,也能够检测并记录到。

7.4  FLIR GF309‎

7.4.1  高温炉和高温检查用红外热像仪

FLIR GF309 是工业炉、化学加热器和燃煤锅炉高温测量用红外热像仪,无需关停工艺操作。这种便携式热像仪还适用于各种类型的高温炉,能在安全距离内通过火焰测量温度情况,大大增强了操作员的安全性。掌握高温炉状态可以避免故障和非计划停机
在化工、石油化工和公共设施行业都存在工业炉、加热器和锅炉。

7.4.2  优势

  • 改善效益:FLIR GF309 能够在不中断工业生产过程或等待定期维护停机的情况下通过火焰测量温度,缩短检查时间。高温炉热像仪可以帮助您确定如何高效地运行高温炉/锅炉,以获得最佳的燃油经济性,并最大限度地提高产量和质量。由于 FLIR GF309 具有较宽的温度范围,因此可以执行高精度的电气和机械检查,甚至成为执行预防性维护的一款非常有用的工具。
  • 通过热像仪的无线连接功能,您可以将热像仪连接到智能手机或平板电脑,实现热像仪的无线图像传输或远程控制 — 这项功能在法规要求第二人在场陪同高温炉监察员或红外图像需要快速发送给第二人征求意见的情况下非常有用。
  • 工作人员的安全性增强:能够以非接触模式在安全距离内通过火焰执行高温测量。除了定制功能,FLIR GF309 还提供可分离的挡热板,专用于反射照向热像仪或操作人员的热量,从而提高安全性。这款热像仪采用人体工程学设计,有一个明亮的 LCD 和可倾斜取景器,便于全天工作使用。
  • 高温炉的安全性增强:熟悉高温炉/锅炉状态和运行参数,可以提供参考信息,避免灾难性故障,并防止意外停工。

7.5  FLIR GF320‎

7.5.1  甲烷和其他挥发性有机化合物 (VOC) 的光学气体成像

FLIR GF320 是一款光学气体成像 (OGI) 红外热像仪,以直观形式精准定位 VOC 泄漏,且无需关停工艺操作。这种便携式热像仪还能在安全距离内检测辐射情况,大大增强了操作员的安全性,并能跟踪环境有害气体是否泄漏,以此来帮助保护环境。
FLIR GF320 用于工业环境,如炼油厂、天然气处理厂、近海平台、化工/石化行业及沼气发电厂。

7.5.2  优势

  • 改善效益:FLIR GF320 可迅速且有效地确定远处的小量气体泄漏位置,帮助减少效益损失。它还允许在不中断工业流程的情况下快速扫描广阔区域,缩短检查时间。通过热像仪的无线连接功能,您可以将热像仪连接到智能手机或平板电脑,实现热像仪的无线图像传输或远程控制。FLIR GF320 还可用于温度测量,甚至成为执行预防性维护的一款非常有用的工具。
  • 工作人员的安全性增强:OGI 能够以非接触模式在安全距离内检测气体泄漏情况。这令监察员暴露在不可见且可能会有害或爆炸性的化学品中的风险降低。使用 FLIR GF320 气体成像热像仪,能够轻松扫描到使用传统方法难以到达的那些测量区域。这款热像仪采用人体工程学设计,有一个明亮的 LCD 和可倾斜取景器,便于全天工作使用。
  • 保护环境:有多种 VOC 对人体健康或环境有害,通常通过法规对其进行监管。使用 FLIR GF320 热像仪,即使很小的泄漏,也能够检测并记录到。

7.6  FLIR GF335‎

FLIR GF335 是一种高灵敏度、低噪、冷却式红外热像仪,可用于需要使用便携式热像仪检测微小温度差异的应用。这款高性能热像仪非常适合检测微弱的热信号,还适合非破坏性测试和质量控制应用。

7.6.1  优势

  • 高性能:FLIR GF335 具有一个冷却式 3–5 µm InSb 探测器,可生成利刃般锐利的红外图像。它具有 <15 mK 的高灵敏度和 ±1°C (±1.8°F) 或 1% 的高精度,可让用户以惊人的清晰度检测出非常微小的温差。
  • 改善效益:通过 FLIR GF335 的无线连接功能,可以将热像仪连接到智能手机或平板电脑,实现热像仪的无线图像传输或远程控制 — 这项功能在需要第二人在场陪同监察员的情况下非常有用。该热像仪还具有内置的辐射红外视频录制功能,可以将 MPEG-4 红外和/或标准视频存储在 SD 卡上。热像仪具有集成的 GPS 和数码相机,并与 Flir Tools、Flir Reporter 和 Flir Researcher 软件兼容。
  • 经过深思熟虑的人体工程学设计,适合日常使用:FLIR GF335 采用人体工程学设计,有一个明亮的 LCD 和可倾斜取景器,便于全天工作使用。多角度手柄集成了可直接访问的按钮,这也增强了人体工程学设计特征。

7.7  FLIR GF343‎

7.7.1  新 FLIR GF343‎ 是以直观形式了解二氧化碳 (CO2) 情况的光学气体热像仪

通过这款热像仪,您可以轻松快速地找到主要成分为 CO2 的气体泄漏位置。
主要功能:
  • 实时以直观方式显示气体泄漏。
  • 无中断地进行检查。
  • 跟踪到泄漏的源头。

7.7.2  主要应用

碳捕获和储存 — 阻止全球变暖问题加剧:
  • 全球向可持续低碳经济转型。
  • 全球能源需求仍然以化石燃料为主,其燃烧量远远超过大气中温室气体浓度稳定在安全水平所需的量。
CO2 (R744) — 新型环保制冷剂:
  • 汽车空调 — 替代 R134a。
  • 基于 CO2 的热泵。
  • 电力 — 替代 SF6
CO2 — 无害的示踪气体:
  • H2S 应用通常使用大量的 CO2
  • 使用 CO2 探漏。

7.8  FLIR GF346‎

7.8.1  光学气体成像,尤其是一氧化碳 (CO) 和其他有害气体

FLIR GF346 是一款光学气体成像 (OGI) 红外热像仪,以直观形式精准定位 CO 气体泄漏,且无需关停工艺操作。这种便携式热像仪还能在安全距离内检测辐射情况,大大增强了操作员的安全性,并能跟踪环境有害气体是否泄漏,以此来帮助保护环境。
CO 是一种工业气体,适用于钢铁行业和散装化学品制造业,以及新鲜肉类和鱼类的包装系统。

7.8.2  优势

  • 改善效益:FLIR GF346 可迅速且有效地确定远处的小量气体泄漏位置,帮助减少效益损失。它还允许在不中断工业流程的情况下快速扫描广阔区域,缩短检查时间。通过热像仪的无线连接功能,您可以将热像仪连接到智能手机或平板电脑,实现热像仪的无线图像传输或远程控制。FLIR GF346 还可用于温度测量,甚至成为执行预防性维护的一款非常有用的工具。
  • 工作人员的安全性增强:CO 浓度较高时对人体有致命的毒性。OGI 能够以非接触模式在安全距离内检测气体泄漏情况。这令监察员暴露在不可见且可能会有剧毒的气体或爆炸性的化学品中的风险降低。使用 FLIR GF346 气体成像热像仪,能够轻松扫描到使用传统方法难以到达的那些测量区域。这款热像仪采用人体工程学设计,有一个明亮的 LCD 和可倾斜取景器,便于全天工作使用。
  • 保护环境:CO 等多种气体具有较高的全球变暖潜能值,通常通过法规对其进行监管。使用 FLIR GF346 热像仪,即使很小的泄漏,也能够检测并记录到。

7.9  FLIR GF635‎

FLIR GF635 是一款高灵敏度、低噪的冷却式红外热像仪,可用于需要使用便携式热像仪检测微小温度差异的应用。这款高性能热像仪非常适合检测微弱的热信号,还适合非破坏性测试和质量控制应用。