15  连接外部设备

15.1   一般

您可将以下外部设备连接到热像仪:
  • 电源。
  • 视频监视器活投影仪(使用 HDMI 线缆连接)。
  • 计算机,用于将图像和其他文件移到热像仪或从中移出。
  • 外部 USB 设备,如 USB 键盘、USB 记忆棒、USB-Bluetooth 微型适配器(连接耳机)或 USB-WLAN 微型适配器(将热像仪连接到遥控器 (P/N T197230))。
  • 一个或两个 SD 存储卡。
  • 一个或两个 SDHC 存储卡。

15.4  插入 SD 存储卡

15.4.1  

Graphic

15.4.2   说明

15.4.3  格式化存储卡

为实现最佳性能,应将存储卡格式化为 FAT (FAT16) 文件系统。使用 FAT32 格式的存储卡可能会导致性能低下。要将存储卡格式化为 FAT (FAT16),请按照以下步骤操作: