22  更改设置

22.1   一般

可以更改热像仪的许多设置:
  • 区域设置,比如语言、日期、时间等。
  • 热像仪设置,比如数码相机颜色、显示屏亮度等。
  • 各种参数选择,比如用户可配置的按钮、图像叠加信息、文本大小等。您还可在此处设置热像仪,将温标印入图像中。
  • 热像仪信息,比如序列号、部件号、已用和可用内存等。这些信息只能显示,不能更改。

22.2   步骤

请按照下述步骤更改设置:

22.3  使用对等 (ad hoc) WLAN 网络连接热像仪

22.3.1   一般

您可以设置对等 (ad hoc) 网络,使其他设备连接到热像仪。

22.3.2  过程

请遵循以下步骤:

22.3.3   相关主题

有关热像仪按钮的位置,请参阅 12 热像仪部件

22.4  使用基础架构 WLAN 网络连接热像仪

22.4.1   一般

您可以设置基础架构 WLAN 网络以与其他设备通信。

22.4.2  过程

请遵循以下步骤:

22.4.3   相关主题

有关热像仪按钮的位置,请参阅 12 热像仪部件

22.5  更改 Wi-Fi 设置

22.5.1   一般

如果遇到传输或干扰问题,则可能需要在热像仪中更改 Wi-Fi 设置。

22.5.2   步骤

请按照下述步骤更改 Wi-Fi 设置:

22.5.3   相关主题

有关热像仪按钮的位置,请参阅 12 热像仪部件