3 用户须知
3.1 在线文档
我们的手册会不断进行更新,并在线发布。
3.2 注册您的热像仪
注册您的热像仪以延长保修和其他相关权益。
要访问注册表单,您必须登录您的 FLIR 帐户或注册一个新帐户。
3.3 精确度
适用于辐射热像仪:
为获取非常精确的结果,我们建议您在打开热像仪之后,等待 5 分钟再开始测量温度。
对于探测器由机械冷却器冷却的热像仪,该时间段不包括冷却探测器所需的时间。
3.4 校准
气体检测:不建议重新校准。气体检测能力不受校准影响,并且不会随时间推移而下降。
温度测量:建议每年重新校准(适用于辐射热像仪)。
3.6 关于本手册的重要说明
FLIR Systems 发布的通用手册涵盖一个型号产品线中的若干热像仪。
这意味着本手册可能包含不适用于您特定热像仪型号的说明和解释。
3.7 权威版本说明
此出版物的权威版本是中文(简体)。如因翻译错误产生分歧,以英语版为准。以后如有更改,将首先更改英文版本。
3.8 电子废弃物的处理
电子电气设备 (EEE) 可能包含危险材料、组件和物质,当废弃电子电气设备 (WEEE) 处理不当时,可能危害人体健康和环境。
标有以下“带叉垃圾桶”符号的设备是电子电气设备。带叉垃圾桶符号表示废弃电子电气设备不应与未分类的生活垃圾混合丢弃,必须单独回收。
因此,所有地方当局都制定了回收方案,居民可以在回收中心或其他回收点处理废弃电子电气设备,地方当局也可以直接从家中回收 WEEE。如需了解更多详细信息,可联系相关地方当局的技术管理部门。