9  Maintenance et nettoyage

9.1  Étalonnage

Nous vous recommandons d’étalonner vos caméras une fois par an. Pour connaître les lieux où envoyer votre caméra, contactez votre revendeur le plus proche ou notre centre d’assistance technique : https://www.flir.com/support .

9.2  Mettre la caméra à jour

Pour profiter des fonctionnalités de notre dernier micrologiciel de caméra, il est important que votre caméra soit à jour.
    Il existe plusieurs façons de mettre à jour la caméra :
  • Une notification s’affiche dans l’application pour vous avertir d’une nouvelle mise à jour. Elle vous permet de procéder à la mise à jour de la caméra à jour dans l’application. Vous pouvez également accéder à la section Informations sur la caméra > Version du micrologiciel pour voir les mises à jour disponibles.
  • Connectez la caméra à un ordinateur à l'aide d'un câble USB et utilisez l'application Flir Camera Updater‎ pour mettre à jour la caméra.
  • Téléchargez un package de mise à jour et mettez à jour la caméra manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous au site https://support.flir.com .

9.2.1  Mise à jour de la caméra par liaison radio (OTA)

9.3  Nettoyage de la caméra

9.3.1  Boîtier de caméra, câbles et autres pièces

    Utilisez un de ces liquides :
  • Eau chaude
  • Détergent doux
    Équipement :
  • Tissu doux

Procédez comme suit :

9.3.2  Objectif infrarouge

    Utilisez un de ces liquides :
  • Liquide de nettoyage d'objectifs vendu dans le commerce et contenant plus de 30 % d'alcool isopropylique.
  • Alcool éthylique (éthanol) 96 % (C2H5OH).
    Équipement :
  • Ouate

Procédez comme suit :