Flir Responder est l’application dédiée aux caméras K75 et K85. Grâce à Flir Responder, vous pouvez configurer la caméra sans fil, mettre à jour le micrologiciel, gérer les images/vidéos et diffuser en direct.
Pour télécharger l’application, accédez à l’App Store ou à Google Play.
7.1 Connecter la caméra à l’application
Vérifiez que l’application est bien installée sur votre appareil mobile.
Pour démarrer la caméra, appuyez sur le bouton marche/arrêt.
Vérifiez que le sélecteur de connectivité Wi-Fi est activé. Il se trouve dans le menu Connectivité et mise à jour de la caméra.
Placez la caméra à proximité de l’appareil mobile.
Lancez l’application Flir Responder sur l’appareil mobile.
L’application Flir Responder vous guide tout au long de la connexion de la caméra à l’appareil mobile. Pour voir la caméra dans l’application, vous devez
activer la connectivité Wi-Fi.
7.2 Transférer des fichiers
Prévisualisez, transférez et supprimez des fichiers de la caméra dans l’application.
Lancez l’application Flir Responder sur l’appareil mobile.
Accédez à la section Fichiers.
Prévisualisez et sélectionnez les images à partager avec d’autres applications.
7.3 Supprimer des fichiers de la caméra
Lancez l’application Flir Responder sur l’appareil mobile.
Assurez-vous que la caméra est connectée et accédez à la section Fichiers.
Sélectionnez les fichiers à supprimer ou supprimez-les tous.
RemarqueEn supprimant les fichiers dans l’application, vous les supprimerez aussi définitivement de la caméra.
7.4 Configuration
Pour configurer la caméra, utilisez l’application Flir Responder.
7.4.1 Accéder à la configuration
Assurez-vous que la caméra est connectée à l’application.
Ouvrez l’application.
Sélectionnez Configuration.
7.4.2 Modifier la configuration
Changement de mode.
Modification du comportement de déclenchement/de l’enregistrement continu applicable.
Réglages, notamment l’unité de température, la date et de l’heure ainsi que les réglages de point central (s’applique à tous
les modes).
Les paramètres modifiés par rapport à la configuration actuelle de la caméra s’affichent en bleu.
7.4.3 Enregistrement des configurations en tant que préréglages
Toute configuration peut être enregistrée en tant que préréglage.
Vous pouvez ensuite utiliser régulièrement le préréglage enregistré ou l’appliquer dans d’autres caméras.
7.4.4 Appliquer les configurations
Dans le menu Connectivity and update (Connectivité et mises à jour) de la caméra, activez l’option Autoriser mises à jour caméra.
Ne quittez pas le menu Connectivity and update (Connectivité et mises à jour).
Cette précaution est motivée par des raisons de sécurité : ce faisant, vous évitez d’envoyer des changements de configuration
pendant la mission.
Une fois les modifications effectuées dans l’application, sélectionnez Send to camera (Envoyer à la caméra).
7.5 Mettre à jour le micrologiciel
Une notification dans l’application Flir Responder vous indique qu’une nouvelle mise à jour du micrologiciel est disponible.
Pour mettre à jour le micrologiciel :
Assurez-vous que la caméra est connectée à l’application.
Activez l’option Autoriser la mise à jour de la caméra dans le menu de connectivité de la caméra.
Sélectionnez Informations sur la caméra.
Pour installer la mise à jour disponible, sélectionnez Installer.
7.6 Diffusion en continu
La caméra et son flux de diffusion en direct se retrouvent dans l’application.
Connectez la caméra à l’application
Accédez à la section Streaming (Diffusion en direct).
La vue de la caméra se répercute automatiquement dans l’application.