22  Recherche des données des appareils de mesure externes FLIR

22.1  Général

Vous pouvez rechercher les données d’un appareil de mesure FLIR externe prenant en charge le Bluetooth et ajouter ces données à l’image infrarouge. Lorsque la caméra est connectée à un appareil de mesure FLIR via Bluetooth, la valeur de mesure de l’appareil est affichée dans le tableau de résultats de la caméra. La valeur de l’appareil de mesure FLIR est également ajoutée aux informations enregistrées dans le fichier image.
En mode Aperçu et lors de la modification d’une image dans l’archive, vous pouvez ajouter plusieurs valeurs du même appareil de mesure FLIR. La dernière valeur ajoutée s’affiche sous les valeurs précédentes. La valeur en temps réel est affichée avec un contour en pointillés.
Si l'écran est valeurs est rempli, il est tout de même possible d'ajouter d'autres valeurs à partir de l'appareil de mesure FLIR . Les valeurs ajoutées sont alors indiquées par une boîte comportant un chiffre indiquant chaque fois qu'une nouvelle valeur est ajoutée.
Pour savoir si un appareil de mesure FLIR est pris en charge par la caméra, veuillez consulter la documentation de l’appareil.

22.2  Assistance technique pour appareils de mesure externes

Assistance technique

Site Web

22.3  Procédure

Procédez comme suit :

22.4  Procédures typiques de mesures d'humidité et de documentation

22.5  En savoir plus

Pour plus d’informations, reportez-vous aux manuels d’utilisation fournis avec les appareils de mesure FLIR.