19  Alarme de détection

L’alarme de détection peut être utilisée pour détecter les anomalies de température dans une série d’objets inspectés dont la configuration est fixe ou similaire.

19.1  Général

Les principes de base de l’alarme de détection sont d’abord d’établir une base d’échantillons de température de référence. Lorsqu’un objet est analysé, la caméra compare la température mesurée avec la moyenne des échantillons de référence. Si la caméra détecte une température supérieure à un seuil spécifié, une alarme se déclenche.
Graphic
La caméra détecte et mesure la température du point le plus chaud dans la zone de mesure.
Une alarme se déclenche lorsque la température mesurée est supérieure à la limite de l’alarme. La caméra applique également une couleur rouge à toutes les parties de l’image dont la température est supérieure à la limite de l’alarme.
La limite de l’alarme est la somme d’une température moyenne prélevée et d’une déviation autorisée spécifiée.

19.2  Flux de travail

19.2.1  Activer et configurer l’alarme de détection

19.2.2  Enregistrer les échantillons de référence

Avant de commencer la détection, vous devez enregistrer des échantillons de référence. Ils seront utilisés pour calculer la moyenne de température de référence.
L’enregistrement des échantillons de référence se fait en analysant 10 objets d’inspection. Assurez-vous que ces objets présentent une température normale.

19.2.3  Effectuez la détection