28 FLIR Systems について
FLIR Systems は、高性能の赤外線イメージング システム開発のパイオニアとして 1978 年に設立され、商用、産業用、官庁用のさまざまな用途に応じたサーマル イメージング システムの設計、製造、販売で世界をリードしています。現在、FLIR
Systems には、1958 年以来赤外線技術で優れた業績をあげている 5 つの主要企業 - スウェーデンの AGEMA Infrared Systems (旧社名 AGA Infrared Systems)、米国の 3 企業 Indigo Systems、FSI、Inframetrics、およびフランスの Cedip - が統合されています。
2007 年以降、世界トップクラスの専門知識を有する以下の企業が FLIR Systems により買収されました。
-
NEOS (2019年)
-
Endeavor Robotics (2019年)
-
Aeryon Labs (2019年)
-
Seapilot (2018年)
-
Acyclica (2018年)
-
Prox Dynamics (2016年)
-
Point Grey Research (2016年)
-
DVTEL (2015年)
-
DigitalOptics マイクロ オプティックス事業 (2013年)
-
MARSS (2013年)
-
Traficon (2012年)
-
Aerius Photonics (2011年)
-
TackTick Marine Digital Instruments (2011年)
-
ICx Technologies (2010年)
-
Raymarine (2010年)
-
Directed Perception (2009年)
-
OmniTech Partners (2009年)
-
Salvador Imaging (2009年)
-
Ifara Tecnologías (2008年)
-
Extech Instruments (2007年)
FLIR Systems は、米国に 3 か所 (オレゴン州ポートランド、マサチューセッツ州ボストン、カリフォルニア州サンタバーバラ)、スウェーデンに 1 か所 (ストックホルム) 製造工場を保有しています。2007 年には、エストニアのタリンにも製造工場が建設されました。ベルギー、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、英国、香港、イタリア、日本、韓国、スウェーデン、米国に直轄の営業所を置き、世界中に張り巡らされた代理店や販売店のネットワークとともに国際的なお客様をサポートしています。
FLIR Systems は赤外線カメラ産業の革新を牽引する存在として、既存のカメラの向上、新しいカメラの開発を継続的に続けることにより、市場需要を先取りしています。例を挙げると、産業検査用の初めてのバッテリー駆動のポータブル カメラ、初めての非冷却式赤外線カメラなどです。
|
1969 年: Thermovision モデル 661。カメラの重量は約 25 kg、オシロスコープは 20 kg、三脚は 15 kg です。操作するには、220 VAC ジェネレーター一式と 10 L の液体窒素が必要でした。オシロスコープの左にはポラロイド カメラ (6 kg)
が取り付けられているのが見えます。
|
2015 年: FLIR One、iPhone および Android 携帯電話のアクセサリ。重量: 36 g。
|
FLIR Systems は、カメラ システムの重要機構および電子部品をすべて自社製造しています。検出素子設計、レンズおよび電子システムの製造から、最終検査およびキャリブレーションまで、すべての生産プロセスは当社の技術者が実行し、指揮しています。これらの赤外線の専門家の豊富な経験により、赤外線カメラを構成するすべての部品の正確さと信頼性が確証されています。
28.1 赤外線カメラを超える機能
FLIR Systems は、高性能の赤外線カメラ システムを生産する以上のことが求められていることを認識しています。当社の使命は、最高のカメラとソフトウェアを提供することにより、当社の赤外線カメラ システムを利用するすべてのユーザーの生産性を向上することです。予測メンテナンス用のカスタム
ソフトウェアについては、研究開発およびプロセス監視を社内で行っています。ほとんどのソフトウェアは、多数の言語で使用可能です。
すべての赤外線カメラに付属品を提供し、サポートしており、必要な赤外線の用途に応じて機器を適合させることができます。
28.2 知識の共有
当社のカメラは使いやすく設計されていますが、使い方に加えて、サーモグラフィについての知識を得ることも重要です。そのため、FLIR Systems は、独立した事業部門である Infrared Training Center (ITC) を設立し、認定トレーニング
コースを提供しています。ITC のコースに参加することにより、実践に基づいた専門知識を学ぶことができます。
ITC のスタッフは、赤外線理論を実行するために必要な適用サポートの提供も行っております。
28.3 カスタマー サポート
FLIR Systems は、世界的なサービス ネットワークを運営し、お客様のカメラがいつでも動作できるようにサポートしています。カメラに問題がある場合は、お近くのサービス センターにある機器やノウハウを活用して、できる限り短い時間で問題を解決します。そのため、カメラを海外の遠方に郵送したり、言葉の通じない担当者に問い合わせる必要はありません。