10  画像アーカイブの操作

10.1  一般

画像またはビデオ クリップを保存すると、カメラはメモリー カードの画像アーカイブに画像/ビデオ ファイルを保存します。画像アーカイブで画像を開くことができます。例えば、別の画像モードを選択して、カラー アラームを適用し、測定ツールを追加できます。保存したビデオ クリップを開いて再生することもできます。
カメラでは、画像アーカイブは [Gallery] と呼ばれます。[Gallery] には、複数のフォルダが含まれています。新しい画像とビデオ クリップは、[Gallery] の上部にあるアクティブ フォルダに保存されます。新しいフォルダの作成、フォルダの名前変更、アクティブ フォルダの変更、フォルダ間でのファイルの移動、およびフォルダの削除を実行できます。

10.1.1  ソフト ボタンからフォルダを管理する

ソフト ボタン icon を使用して、新しいフォルダを作成しアクティブ フォルダを変更するメニューを開くことができます。

10.2  画像とビデオ ファイルを開く

10.3  新しいフォルダを作成する

10.4  フォルダ名を変更する

アーカイブのフォルダの名前を変更できます。アクティブ フォルダの名前を変更することはできません。

フォルダの名前を変更するには、次の手順を実行します。

10.5  アクティブ フォルダを変更する

新しい画像とビデオ クリップはアクティブ フォルダに保存されます。

アクティブなフォルダを変更するには、次の手順を実行します。

10.6  フォルダ間でファイルを移動する

10.7  ファイルとフォルダのアップロード

カメラがインターネットに接続されているときに、画像、ビデオ、およびフォルダを FLIR Ignite アカウントに手動でアップロードできます。詳細については、セクション 9.6 手動アップロード を参照してください。

10.8  フォルダを削除する

アーカイブのフォルダを削除できます。アクティブ フォルダを削除することはできません。

10.9  画像またはビデオ ファイルを削除する

画像アーカイブから画像またはビデオ ファイルを削除できます。

10.10  複数のファイルを削除する

画像アーカイブから複数の画像ファイルおよびビデオ ファイルを削除できます。

10.11  すべてのファイルを削除する

メモリー カードからすべての画像ファイルとビデオ ファイルを削除できます。