ナビゲーション パッドを押して、メニュー システムを表示します。
(録画モード) を選択し、ナビゲーション パッドを押します。これによりサブメニューが表示されます。
(ビデオ) を選択し、ナビゲーション パッドを押します。
録画を開始するには、[保存] ボタンを押します。画面上部のカウンタに録画の経過時間が表示されます。
録画を停止するには、[保存] ボタンを押します。録画内容は画像アーカイブに自動保存されます。
画像アーカイブ ボタン
を押します。これにより、1 つ以上のフォルダを含む [Gallery] が表示されます。
フォルダを選択して、ナビゲーション パッドを押します。
再生するビデオ クリップを選択し、ナビゲーション パッドを押します。
ナビゲーション パッドを押して、上部のツールバーを表示します。
上部のツールバーで
アイコンを選択して、ナビゲーション パッドを押します。
ビデオ クリップを再生または一時停止するには、ナビゲーション パッドを押します。