次の手順に従います。
カメラを初めて使う前に、スタンドアロン バッテリー充電器でバッテリーを 3 時間充電してください。
カメラのバッテリー ケースにバッテリーを入れます。
カード スロットにメモリー カードを差し込みます。
オン/オフ ボタン
を押して、カメラの電源を入れます。
カメラの画面に表示される指示に従ってカメラを設定します。たとえば、言語、単位、日付と時刻の形式などを選択することができます。
オンライン ストレージに画像をアップロードするようにカメラを設定することもできます。画像のアップロードを有効にするには、カメラをインターネットに接続し、カメラと FLIR Ignite アカウントをペアリングする必要があります。インターネットに接続しているコンピュータまたはその他のデバイスを使用して、カメラ画面の指示に従います。
画像の自動アップロードを有効にするには、
(設定) を選択し、FLIR Ignite にサインインして、[自動アップロード] のスイッチを [オン] に設定します。
カメラを対象物に向けます。
赤外線カメラのフォーカスを調整します。
保存ボタンを押して、画像を保存します。
自動アップロードを有効にすると、カメラがインターネットに接続されたときに、新しい画像が自動的に FLIR Ignite アカウントにアップロードされます。画像は手動でアップロードすることもできます。FLIR Ignite アカウントにアクセスするには、 https://ignite.flir.com に移動してください。
USB ケーブルまたはメモリー カードを使用して、カメラから画像を移動することもできます。
FLIR サーモグラフィ ソフトウェアに画像をインポートして、検査レポートを作成します。