18  Inspection Route‎

18.1  概述

FLIR Inspection Route 是一种简化热探测并简化数据收集和报告的解决方案。该解决方案包括 FLIR 软件和热像仪在准备、检查和后处理方面的支持。
借助 Inspection Route 功能,热像仪可引导操作员沿着预定义的检查点路线进行操作,以结构化方式收集图像和数据。FLIR Inspection Route 可确保不遗漏任何内容,并且从一开始就整齐有序地组织所有检查结果,从而加快后处理和报告的速度。
检查工作流由检查路线文件进行定义,具有高度灵活性。可以配置自动工作流,其中热像仪在保存图像时会自动设置状态并进入下一个检查点。操作员也可以手动选择状态、添加注释,以及添加更多图像。

18.1.1  FLIR Inspection Route‎ 解决方案用户手册

FLIR Inspection Route 解决方案用户手册介绍了如何使用启用了 FLIR Inspection Route 的热像仪、FLIR Thermal Studio 应用程序和 FLIR Ignite 云服务来配置检查路径文件、执行检查、传输检查结果以及创建检查报告。
要访问 FLIR Inspection Route 解决方案用户手册,请转至 http://support.flir.com/resources/route

18.2  用户界面

Graphic
Inspection Route 叠加由以下部分组成:
  • 后退箭头
    点击可转至前一个检查点。
  • 当前检查点指示符
    • 显示当前检查点的名称。
    • 如果检查点保存有图像,则会显示图像图标。
    • 显示检查点的状态。
  • “下一个”箭头
    点击可转至下一个检查点。
  • 文档图标
    如果检查点有可用描述和/或注释,则会显示此图标。描述来自检查路线文件,例如,可以包括检查点的说明或提醒。注释是检查期间添加的文本备注。点击图标可显示说明和/或注释。

18.2.1  下拉菜单

要显示下拉菜单,请点击当前检查点指示符。
Graphic
在下拉菜单中,可以执行以下操作:
  • 设置当前检查点的状态。
  • 查看为此检查点保存的图像和视频的文件名。
  • 为当前检查点添加注释。
  • 打开检查列表,请参阅 18.2.2 检查列表 一节。

18.2.2  检查列表

检查列表提供了路线及其进度的概览。它还允许编辑检查路线。
检查列表的内容由检查路线文件进行定义。路线结构和名称来自该文件。
要打开检查列表,请点击当前检查点指示符,然后点击检查列表
Graphic

图 18.1 

    图 18.1 显示了检查列表的示例:
  • 第一条检查路线已完成并锁定,这种情况由右侧的复选标记表示。
  • 第二条检查路线已启动。它包括总共 91 个检查点,其中一个已检查。第二条检查路线包括实时视图中的当前检查点,这种情况由左侧的复选标记表示。
要显示检查路线结构中的下一层,请点击列表中的一个项目。
Graphic

图 18.2 

    图 18.2 显示了带检查点的层的示例:
  • 第一个检查点有一个或多个图像,并且状态设置为“绿色”。
  • 第二个检查点为实时视图中的当前检查点,这种情况由左侧的复选标记表示。

18.3  执行一个检查

18.3.1  准备

18.3.2  捕获检查数据

热像仪准备就绪后,即可开始检查。
Graphic

18.3.3  编辑检查点数据

您可以编辑当前检查点指示符所显示的检查点的数据。
要转到另一个检查点,请使用“后退”或“下一个”箭头,或从检查列表中选择检查点,请参阅 18.3.7 检查列表 一节。

18.3.3.1  设置状态

18.3.3.2  删除图像

18.3.3.3  添加注释

18.3.4  保存图像

拍摄图像时,热像仪会自动将其保存到存储卡中。图像存储在一个以当前检查路线命名的文件夹中。
您可以拍摄并保存检查点的多个图像。

18.3.5  录制视频片段

您可以录制和保存检查点的视频片段。有关详细信息,请参阅 17 录制视频片段 一节。

18.3.6  查看和编辑检查图像

您可以在图像归档中查看和编辑检查图像。

18.3.7  检查列表

在检查列表中,您可以查看检查路线的进度和查阅检查点结果。

18.3.8  添加检查点

如果在检查过程中需要添加另一个检查点,则您可以在热像仪中直接添加检查点。新检查点将添加到检查路线文件中,您为新检查点捕获的检查数据将与路线中其他检查点的结果一起保存。

18.3.9  传送检查结果

    检查结果存储在存储卡上:
  • 根文件夹中的检查路径文件 (.xml) 包括所有检查点的数据(状态、注释和图像文件路径)。
  • DCIM 文件夹中包括的文件夹含有每条路径的图像。
您可以将检查结果上传到您的 FLIR Ignite 帐户或者使用 USB 线缆或存储卡手动传输结果文件。您还可以从存储卡打开结果并使用 FLIR Thermal Studio 将结果保存到计算机。
当您已传输并安全存储检查结果后,您可能需要从热像仪中删除检查路径文件和图像。

18.3.9.1  将结果上传到 FLIR Ignite‎

18.3.9.2  手动移动结果

如果手动将检查结果传输到计算机,则必须同时移动检查路径文件 (.xml) 及其路径文件夹中的图像。保持 DCIM 文件夹结构很重要。

18.3.9.3  从热像仪中删除结果

当您已传输并安全存储检查结果后,您可能需要删除或替换存储卡上的检查路径文件。如果未执行此操作,当您开始检查时,热像仪将从上一次检查中第一个未完成的检查点开始继续检查。
    选择保留、删除还是替换当前的检查路径文件,这取决于您的检查工作流程以及检查路径的设计方式。一些例子:
  • 您已上传了一些结果,但尚未完成全部检查。保留当前的检查路径文件 (.xml) 并继续检查。
  • 您有一个检查路径文件,其中包含一周中每一天的检查结果,并且您刚刚传输了周一检查的结果。保留当前的检查路径文件 (.xml) 以准备周二的检查。
  • 下次使用热像仪时,您将开始新的检查。删除当前的检查路径文件 (.xml) 并将一个没有任何数据的新检查路径文件 (.xml) 添加到存储卡上的根文件夹中。
您可能还需要从存储卡上的 DCIM 文件夹中删除检查图像文件夹和/或检查图像。当开始新的检查时,热像仪将创建新的图像文件夹。

18.4  配置

热像仪在检查路线期间的行为通过检查路线文件中的设置进行控制。可以在热像仪中覆盖这些设置。
热像仪行为设置可通过设置菜单进行配置。选择 icon 设置)> 保存选项和存储 > 检查路线 > 配置
    配置菜单:
  • 遵循检查路线:选中复选框以使用检查路线文件中的配置。取消选中复选框,以便可以覆盖检查路线文件中的设置。
  • 自动执行下一个检查点:此设置定义热像仪在保存图像后是否会自动设置默认状态并进入到下一个检查点。如果大多数检查点都具有默认状态,则您可以通过选择该复选框来节省检查时间。如果您经常要设置状态或向检查点添加注释,则取消选中该复选框可能更为方便。
  • 默认状态:此子菜单用于选择保存图像时要设置的状态。子菜单中的选项来自检查路径文件。
  • 需要图像:此设置定义操作员是否必须先保存图像,然后才能设置检查点的状态。
  • 删除空检查点:此设置定义当操作员锁定检查时,是否从检查路线文件中删除所有空检查点(无图像且无状态)。

18.5  创建检查路线

检查路径由 XML 文件进行定义。检查路线 XML 文件指定路线结构,由多层节点(站点/资产)和检查点组成。
检查路线文件还定义了热像仪行为的可用状态和配置。
可以使用以下方法之一创建检查路径文件:
  • FLIR Thermal Studio 应用程序。
  • 您自己的解决方案。FLIR Thermal SDK 可用于构建您自己的导出/导入软件或与现有的资产管理系统进行交互。
  • 在热像仪中创建文件。
  • 手动编辑 XML 文件。

18.5.1  在热像仪中创建检查路线

18.5.2  手动编辑一个 XML 文件

可以在热像仪的存储卡上创建一个示例或空 XML 文件。在手动编辑 XML 文件时,可以将此文件用作基础。