11  网络相关信息

11.1  排除连接不良故障

11.1.1  查找热像仪 IP 地址

可以使用 FLIR IP Config 软件找到热像仪 IP 地址,软件下载地址为

11.1.2  如果遇到热像仪连接问题

让热像仪和客户端处于同一 IP 网络中,以确保不存在路由问题。必要时请咨询 IP 专业人员。目的是使热像仪具有一个地址(例如 192.168.0.10/24),客户端也具有一个地址(例如 192.168.0.20/24)。其中符号“/24”代表 C 类网络,前三组符号均为固定数字。

11.1.3  环境

  • 确保为热像仪接入正确的电压和功率。如果怀疑有毛刺或尖峰现象,请在可控环境中测试热像仪。
  • 如果怀疑存在复杂、强大的电磁场,请在可控的办公环境中测试热像仪。

11.1.4  网络性能问题 — 基本测试

11.1.5  网络性能问题 — 复杂测试

使用以太网交换机上的监测(有时称为镜像或 SPAN)端口。使用 Wireshark 软件检查热像仪与客户端之间的 RTP(实时传输协议)数据流。记录数分钟,并使用内置的 RTP 工具。注意并非所有交换机上都能使用镜像端口。该功能需要使用可管理的交换机。

11.2  网络检测

FLIR AX 系列热像仪在网络中使用 mDNS(多播域名系统)服务记录来标识自己。该协议也被称为 Bonjour 服务发现协议。它所通告的 FLIR 特定服务为 TCP 端口 22136 上的 FLIR 资源协议。
  • 服务类型:_flir-ircam._tcp
  • 服务端口:22136
相关文本记录为:
  • ID=NCAM
  • bsp=N1
  • GID=Gen_A
  • SI=FFF_RTSP
  • SIV=1.0.0
  • CI=RTREE
  • CIV=1.0.0
所通告的附加服务是 SSH(安全外壳)和 SFTP(安全外壳文件传输协议):
  • 服务类型:_ssh._tcp
  • 服务端口:22
  • 服务类型:_sftp-ssh._tcp
  • 服务端口:22

11.3  单播和多播

FLIR AX 系列热像仪支持单播和多播数据流。
最多支持三种单播数据流(使用 UDP)。注意,用户 Web 页面上显示的数据流视为单播流。
对于单播流,支持使用 TCP 进行数据传输。TCP 传输使用端口 554。
多播流使用固定的多播地址 224.2.0.1。至少 16 个客户端可以共享多播流。

11.4  图像流

可以使用以下 URL 与 FLIR AX 系列热像仪建立传输会话:
  • rtsp://<ip>/avc
  • rtsp://<ip>/mpeg4
  • rtsp://<ip>/mjpg
  • avc = H264 编码,带有叠加图形
  • mpeg4 = MPEG4 编码,带有叠加图形
  • mjpg = Motion JPEG 编码,带有叠加图形
如果不想图像流带有叠加,可以使用以下 URL:
  • rtsp://<ip-address>/avc?overlay=off
  • rtsp://<ip-address>/mpeg4?overlay=off
  • rtsp://<ip-address>/mjpg?overlay=off
数据流分辨率为 640 × 480。比特率设为 3 Mbit/s(默认),压缩系数随所选调色板和场景内容而异。
红外探测器分辨率为 80 × 60,红外图像内容的升采样可达 640 × 480。
无法获得未压缩的 16 位辐射测量流。