27 關於校準
27.1 簡介
熱像儀的校準作業是溫度測量的先決要件。校準能提供輸入訊號及使用者想要測量的物理量之間的關係。但是,儘管我們廣泛且頻繁地使用校準這個詞彙,「校準」卻經常被誤解及誤用。當地與國際差異,加上翻譯衍生的問題,更是造成進一步混淆。
定義不明的術語會導致溝通困難及翻譯錯誤,進而因誤解造成測量結果錯誤,最壞的情況甚至可能引發訴訟。
27.2 定義—何謂校準?
國際度量衡局 (The International Bureau of Weights and Measures)
7
以下列方式定義
校準
8
:
an operation that, under specified conditions, in a first step, establishes a relation between the quantity values with measurement
uncertainties provided by measurement standards and corresponding indications with associated measurement uncertainties and,
in a second step, uses this information to establish a relation for obtaining a measurement result from an indication.
校準本身能以不同形式表達:可能是敘述、校準函數、校準圖表
9
、校準曲線
10
或校準表格。
通常,上文定義中的第一步驟,可單獨被視為且稱為「校準」。但是,這並不 (總是) 足夠。
考量到熱像儀的校準程序,第一個步驟是在放射輻射 (數量值) 及電子輸出訊號 (指示) 間建立關係。這個校準程序的第一步驟,包含在熱像儀置於延長輻射來源的前方時,取得均質 (或一致) 的回應。
我們知道發出輻射的參考來源溫度後,在第二步驟中取得的輸出訊號 (指示) 能與參考來源的溫度 (測量結果) 建立關聯。第二步驟包含漂移測量及補償。
在此以視正聽,熱像儀的校準並不完全是透過溫度來表示。熱像儀對紅外線輻射很敏感:因此,首先您要取得輻射對應,然後要取得輻射與溫度之間的關係。至於非研發客戶使用的輻射熱測定熱像儀,則不會顯示輻射量,而是僅提供溫度。
27.3 FLIR Systems 的熱像儀校準
若未校準,紅外線熱像儀無法測量輻射或溫度。在 FLIR Systems,具備測量功能的非製冷微量熱型熱像儀,其校準作業是在生產及維修期間執行。具備光子感測器的製冷熱像儀,通常則由使用者利用特殊軟體校準。理論上,使用者也可以使用這種類型的軟體,為常見的手持式非製冷熱像儀進行校準。然而,因為這種軟體並不適用於報告用途,多數使用者並沒有這種軟體。僅用於成像的非測量式裝置並不需要溫度校準。有時我們談到紅外線或熱影像熱像儀與熱成像熱像儀
(此為測量儀器) 的比較差異時,這一點也會反映在熱像儀的術語中。
無論校準是由 FLIR Systems 或使用者完成,校準資訊都會儲存在校準曲線中,並以數學函數表示。因為輻射強度會隨著溫度及物體和熱像儀之間的距離而改變,不同的溫度範圍及不同的可互換鏡頭,會產生不同的曲線。
27.4 使用者執行的校準與直接在 FLIR Systems 執行的校準之間的差異
首先,FLIR Systems 使用的參考來源為自身校準的結果,而且可以追蹤。這代表,在每個 FLIR Systems 現場執行校準時,來源是由獨立的國家機關控制。熱像儀校準證書便是證明,這證實了校準作業不只是由 FLIR Systems 執行,而且執行過程中採用了校準的參考。某些使用者擁有或可以存取獲認證的參考來源,但人數稀少。
第二則是技術差異。執行使用者校準時,結果通常 (但並非總是) 未經漂移補償。這代表,相關數值並未考量熱像儀內部溫度改變時,熱像儀輸出的可能變化。這會造成更大的不確定性。漂移補償使用環境控制室中取得的資料。所有 FLIR Systems 熱像儀首次送達客戶手中,以及由
FLIR Systems 服務部門重新校準時,都經過漂移補償。
27.5 校準、驗證與調整
常見的誤解,就是錯把校準當成驗證或調整。校準的確是驗證的先決條件,可以確認儀器符合指定的規定。驗證則提供客觀證明,表示特定項目符合指定的規定。為了取得驗證,必須測量已校準及可追蹤的參考來源的限定溫度 (放射輻射)。包括偏差在內的測量結果,都會註明在表格中。驗證證書會記載這些測量結果符合指定的規定。有時,公司或組織會提供這份驗證證書,並以「校準證書」的名義行銷宣傳。
只有在遵守驗證協定的情況下,才能藉由擴大校準及/或重新校準,獲得妥善的驗證。這項流程不只是將熱像儀放在黑體前方並檢查熱像儀的輸出 (例如溫度) 是否與原始的校準表格一致。我們經常忘記熱像儀對溫度並不敏感,只對輻射有明顯反應。此外,熱像儀為成像系統,並非只是感測器。因此,若允許熱像儀「收集」輻射的光學設定不足或有偏差,則「驗證」(或者是校準或重新校準) 毫無意義。
例如,我們必須確定黑體及熱像儀之間的距離,以及黑體凹洞的直徑,都經過仔細選定,以降低散逸輻射及來源大小效應。
總而言之,驗證協定必須符合輻射的物理定律,而非只是符合溫度的物理定律。
校準也是調整的先決條件,調整是在測量系統上實行的系列作業,如此一來系統才能提供與要測量的數量值相應的規定指示,這通常是從測量標準取得。簡言之,調整是一種操作過程,能讓儀器在其規格內正確進行測量。在測量裝置時,我們平常會使用「校準」這個詞彙,取代「調整」。
27.6 不均勻性修正
熱像儀顯示「校準中…」時,代表儀器正在因應每個獨立測量點 (像素) 而調整偏差。在熱成像中,這稱為「不均勻性修正」(NUC)。這是一種偏差更新,而增益保持不變。
歐洲標準 EN 16714-3,亦即《非破壞性檢測 — 熱成像檢測 — 第 3 條:條款與定義》(Non-destructive Testing—Thermographic Testing—Part 3: Terms and Definitions),將 NUC 定義為「一種由熱像儀軟體所進行的影像修正,藉以補償感測器元件的不同敏感度,以及其他光學與幾何干擾」。
在 NUC (偏差更新) 期間,快門 (內部旗標) 被放在光學路徑中,所有的測量點都會暴露在快門造成的相同輻射量中。因此,在理想情況中,所有測量點都應產生相同的輸出訊號。但是,每個測量點都有自己的回應方式,因此,輸出的結果並不一致。儀器會計算並使用這種與理想結果不同的偏差,藉此以數學方式執行影像修正,這基本上就是在修正顯示的輻射訊號。某些熱像儀並沒有內部旗標,因此必須使用特殊軟體及一致的外部輻射來源,手動執行偏差更新。
例如,當變更測量範圍或當環境溫度改變時,儀器就會在啟動時執行 NUC。某些熱像儀也會允許使用者手動觸發 NUC。當您必須盡量降低影像干擾以執行重大測量時,這個功能就很實用。
27.7 熱影像調整 (熱調節)
某些人在調整影像的熱對比與亮度,藉此強化特定細節時,會使用「影像校準」這個詞彙。在這項作業期間,溫度間隔設定為所有可用顏色均僅 (或主要) 顯示相關區域的溫度。這項操作的正確詞彙應該是「熱影像調整」或「熱調節」,或者,在某些語言中會以「熱影像最佳化」表達。您必須使用手動模式才能如此操作,否則熱像儀會自動將顯示溫度間隔的較低及較高限制,設定為場景中最冷及最熱的溫度。