18  Inspection Route‎

18.1  一般

FLIR Inspection Route 是一個簡化熱檢測、資料收集和報告的解決方案。此解決方案包含 FLIR 軟體和熱像儀的支援,以供準備、檢測和後續處理之用。
利用 Inspection Route 功能,熱像儀可沿預先定義的檢測點路線引導操作員,以有條理的方式收集影像與資料。FLIR Inspection Route 確保不遺漏任何細節且一開始即以正確的方式組織所有檢測結果,加快後期處理與報告的速度。
檢測工作流程由巡檢路線檔定義,且具有極大的彈性。您可以配置一個自動化的工作流程,讓熱像儀在儲存影像後自動設定狀態並移動至下一個檢測點。操作員也可以手動選擇狀態、新增註解,以及新增更多影像。

18.1.1  FLIR Inspection Route‎ 解決方案使用說明書

FLIR Inspection Route 解決方案使用說明書說明如何利用啟用 FLIR Inspection Route 的熱像儀、FLIR Thermal Studio 應用程式和 FLIR Ignite 雲端服務來設定巡檢路線檔,執行巡檢,傳輸巡檢結果,以及建立巡檢報告。
若要存取 FLIR Inspection Route 解決方案使用說明書,請前往: http://support.flir.com/resources/route

18.2  使用者介面

Graphic
Inspection Route 重疊包含以下部分:
  • 返回箭頭
    輕觸以前往上一個檢測點。
  • 目前檢測點指示器
    • 顯示目前檢測點的名稱。
    • 若檢測點有儲存的影像,則該影像之圖示亦會顯示於此。
    • 顯示檢測點的狀態。
  • 前進箭頭
    輕觸以前往下一個檢測點。
  • 文件圖示
    若檢測點有說明和/或註解,系統便會顯示此圖示。說明來自於巡檢路線檔,而說明內容可能包含檢測點之指示或提醒等資訊。註解是檢測時新增的文字說明。輕觸圖示以顯示說明和/或註解。

18.2.1  下拉式選單

若要顯示下拉式選單,請輕觸目前檢測點指示器。
Graphic
在下拉式選單中,您可以:
  • 設定目前檢測點的狀態。
  • 檢視針對此檢測點所儲存影像和視訊的檔案名稱。
  • 新增目前檢測點的註解。
  • 開啟檢測清單,相關說明請參閱 18.2.2 檢測清單 一節。

18.2.2  檢測清單

檢測清單可提供路線以及其進度的概覽。此外,亦可透過它編輯巡檢路線。
檢測清單內容乃由巡檢路線檔定義。路線結構和名稱皆來自該檔案。
若要開啟檢測清單,請輕觸目前檢測點指示器,再輕觸檢測清單
Graphic

圖 18.1 

    圖 18.1 為檢測清單的範例:
  • 第一個巡檢路線右方標有核取標記,表示該巡檢路線已完成並鎖定。
  • 第二個巡檢路線已開始。它總共包含 91 個檢測點,且其中一個已完成檢測。第二個巡檢路線左方標有核取標記,表示該巡檢路線含有即時檢視中的目前檢測點。
若要顯示巡檢路線架構中的下一層,請輕觸清單中的項目。
Graphic

圖 18.2 

    圖 18.2 為檢測點層級的範例:
  • 第一個檢測點有一或多個影像,且狀態設為「綠色」。
  • 第二個檢測點左方標有核取標記,表示該檢測點為即時檢視中的目前檢測點。

18.3  執行檢測

18.3.1  準備

18.3.2  擷取檢測資料

準備好熱像儀後,即可開始檢測。
Graphic

18.3.3  編輯檢測點資料

您可以編輯目前檢測點指示器所顯示檢測點的資料。
若要前往其他檢測點,請使用返回或前進箭頭,或從檢測清單選擇檢測點,相關說明請參閱 18.3.7 檢測清單 一節。

18.3.3.1  設定狀態

18.3.3.2  刪除影像

18.3.3.3  新增註解

18.3.4  儲存影像

拍攝影像時,熱像儀會自動將影像儲存在記憶卡上。影像會儲存在以目前巡檢路線為名的資料夾中。
您可以拍攝並儲存檢測點的多個影像。

18.3.5  錄製視訊片段

您可錄製並儲存檢測點的視訊片段。更多資訊,請參閱 17 錄製視訊片段 一節。

18.3.6  檢視與編輯檢測影像

您可以在影像檔案中檢視與編輯檢測影像。

18.3.7  檢測清單

在檢測清單中,您可以查看巡檢路線進度並檢閱檢測點結果。

18.3.8  新增檢測點

檢測期間若有需要增加檢測點,您可以直接在熱像儀中新增檢測點。新檢測點將加入巡檢路線檔中,而您為新檢測點擷取的檢測資料將與路線中其他檢測點的結果一併儲存。

18.3.9  傳輸檢測結果

    檢測結果將儲存在記憶卡上:
  • 根資料夾中的巡檢路線檔 (.xml) 包含所有巡檢點的資料 (狀態、註解和影像檔路徑)。
  • DCIM 資料夾包含每個路線的影像資料夾。
您可以將巡檢結果上傳至您的 FLIR Ignite 帳戶,或利用 USB 傳輸線或記憶卡手動傳輸結果檔案。您也可以從記憶卡開啟結果,然後利用 FLIR Thermal Studio 將其儲存至電腦。
當您傳輸巡檢結果並安全儲存後,可能需要從熱像儀移除巡檢路線檔和影像。

18.3.9.1  將結果上傳至 FLIR Ignite‎

18.3.9.2  手動移動結果

如要手動將巡檢結果傳輸至電腦上,您必須同時移動巡檢路線檔 (.xml) 及其路線資料夾中的影像。保持 DCIM 資料夾結構非常重要。

18.3.9.3  從熱像儀移除結果

當您傳輸巡檢結果並安全儲存後,可能需要移除或取代記憶卡上的巡檢路線檔。若沒有這麼做,當您開始巡檢時,熱像儀會從上次巡檢中第一個未完成的巡檢點繼續進行。
    視您的巡檢工作流程以及您的巡檢路線設計而定,選擇保留、移除或取代目前的巡檢路線檔。部分範例:
  • 您已上傳部分結果,但尚未完成整個巡檢。您保留目前的巡檢路線檔 (.xml) 並繼續巡檢。
  • 您在該週有個每日巡檢的巡檢路線檔,且您已傳輸星期一的巡檢結果。您保留目前的巡檢路線檔 (.xml) 以供星期二的巡檢使用。
  • 下次使用熱像儀時,您將進行新的巡檢。您移除目前的巡檢路線檔 (.xml) 並加入新的巡檢路線檔 (.xml),不在記憶卡的根資料夾加入任何資料。
您也可從記憶卡中的 DCIM 資料夾移除巡檢影像資料夾和/或巡檢影像。新巡檢開始時,熱像儀將會建立新的影像資料夾。

18.4  配置

巡檢路線中熱像儀的行為乃透過巡檢路線檔中的設定加以控制。您可以在熱像儀中覆寫這些設定。
熱像儀活動設定可透過設定功能表進行配置。選擇icon (設定) > 儲存選項與儲存裝置 > 巡檢路線 > 配置
    配置功能表:
  • 追蹤巡檢路線:選擇核取方塊以使用巡檢路線檔的配置。取消選擇核取方塊以覆寫巡檢路線檔中的設定。
  • 自動下一步:這個設定會定義熱像儀在自動儲存影像後,是否會設定預設狀態並移動至下一個檢測點。若多數檢測點皆使用預設狀態,選擇此核取方塊可節省檢測時間。若您要時常設定檢測點狀態或新增註解至檢測點,則取消選擇此核取方塊或許對您來說較為方便。
  • 預設狀態:此子功能表是用來選擇儲存影像時要設定的狀態。子功能表中的選項來自巡檢路線檔。
  • 需要影像:此設定定義操作員是否必須儲存影像後才能設定檢測點的狀態。
  • 刪除空白的檢測點:此設定定義當操作員鎖定一項檢測時,巡檢路線檔中所有的空白檢測點 (沒有影像和沒有狀態) 是否都將移除。

18.5  建立巡檢路線

巡檢路線乃由 XML 檔定義。巡檢路線 XML 檔指定路線架構,包含多層節點 (站台/資產) 以及檢測點。
巡檢路線檔同時定義可用的狀態以及熱像儀行為配置。
您可以使用下列其中一種方法建立巡檢路線檔:
  • FLIR Thermal Studio 應用程式。
  • 您自己的解決方案。FLIR Thermal SDK 可用來建立您自己的匯出/匯入軟體,或與您既有的資產管理系統相連接。
  • 在熱像儀建立檔案。
  • 手動編輯 XML 檔。

18.5.1  在熱像儀中建立巡檢路線

18.5.2  手動編輯 XML 檔

可在熱像儀中的記憶卡上建立範例或空白 XML 檔。此檔案可用來作為手動編輯 XML 檔時的基礎。