5  快速入門指南

請執行以下程序:

5.1  注意事項

  • 首先調整焦距。如果熱像儀沒有對準焦距,測量將會發生錯誤。
  • 根據預設,大多數熱像儀會自動配合刻度調整。請先使用這種模式,不過您也可以手動設定刻度。
  • 熱像儀具有解析度限制,這會根據感測器的大小、鏡頭,以及與目標間的距離而有所不同。使用點工具的中心位置作為最小可能物體大小的參考,而且要盡可能拉近。請不要靠近危險區域和正在使用中的電子組件。
  • 若持握熱像儀時與目標垂直,請謹慎小心。注意反射,尤其是在低放射率的情況下,因為您、熱像儀或周圍環境可能成為反射的主要來源。
  • 選擇高放射率的區域,例如無光表面的區域,以便進行測量。
  • 空白物體 (意即低放射率物體) 在熱像儀當中可能顯示為高溫或低溫的狀態,因為它們主要為反射環境情況。
  • 請避免陽光直射您正在檢查的影像細節。
  • 不同的故障類型 (例如建築結構中的故障),可能會導致同一類型的熱模式。
  • 為了能正確分析紅外線影像,必須具備與應用相關的專業知識。