21  Bluetooth‎ デバイスを接続する

カメラは以下の Bluetoothデバイスと組み合わせて使用できます。
  • METERLiNK デバイス (FLIR メーター)
  • Bluetooth対応ヘッドセット。
Bluetooth を介してカメラと携帯電話のインターネット接続を共有することもできます (携帯電話でサポートされている場合)。
カメラで Bluetooth デバイスを使用する前に、デバイスを接続する必要があります。Bluetooth 機能は [設定] メニューで管理できます。また、スワイプダウン メニューで Bluetooth の有効/無効を切り替えることもできます。詳細については、セクション 6.4.4 スワイプダウン メニュー を参照してください。

次の手順に従います。