(設定) > [接続] > [Wi-Fi] > [ネットワークへの接続] を選択します。
使用可能なネットワークのリストを表示するには、[利用できるネットワーク] を選択します。
利用できるネットワークのいずれかを選択し、ナビゲーション パッドを押します。
カメラを携帯電話経由でインターネットに接続するには、次の手順に従います。
(設定) > [接続] >
Bluetooth
を選択します。
[Bluetooth] スイッチを切り替えて、Bluetooth を有効にします。
[利用できるデバイス] を選択し、ナビゲーション パッドを押します。
利用できる Bluetooth デバイスのリストが表示されるまで待ちます。
携帯電話を選択し、ペアリング手順を開始します。
カメラがインターネットに接続されていることを確認します。
(設定) > [
FLIR Ignite
] を選択します。
[サインイン] を選択して、ペアリング手順を開始します。
インターネットに接続されているコンピュータまたはその他のデバイスを使用して、カメラ画面に表示されているウェブサイトに移動します。
ウェブサイトで、カメラ画面に表示されているコードを入力します。
FLIR Ignite アカウントにサインインします。
自動アップロードを有効にするには、次の手順に従います。
カメラが FLIR Ignite アカウントとペアリングされていることを確認します。
(設定) > [FLIR Ignite] を選択します。
[自動アップロード] スイッチを使用して、自動アップロードを有効/無効にします。
カメラがインターネットに接続されていることを確認します。
カメラが FLIR Ignite アカウントとペアリングされていることを確認します。
画像アーカイブ ボタン
を押します。
フォルダを選択してから、画像またはビデオを選択します。
ナビゲーション パッドを押して、上部のツールバーを表示します。
上部のツールバーで、
アイコンを選択します。
右のツールバーで、
アイコンを選択します。
カメラがインターネットに接続されていることを確認します。
カメラが FLIR Ignite アカウントとペアリングされていることを確認します。
画像アーカイブ ボタン
を押します。
フォルダを選択します。
上部のツールバーで、
アイコンを選択します。
アップロードする画像やビデオを選択します。選択したファイルにはマークが付きます。
右のツールバーで、
アイコンを選択します。
カメラがインターネットに接続されていることを確認します。
カメラが FLIR Ignite アカウントとペアリングされていることを確認します。
画像アーカイブ ボタン
を押します。
上部のツールバーで、
アイコンを選択します。
アップロードするフォルダを選択します。選択したフォルダにはマークが付きます。
右のツールバーで、
アイコンを選択します。