22  Bluetooth‎ デバイスを接続する

22.1   一般

カメラは以下の Bluetoothデバイスと組み合わせて使用できます。
  • METERLiNKデバイス ( FLIR メーター)。
  • Bluetooth対応ヘッドセット。
Bluetoothデバイスは、カメラと組み合わせて使用する前にペアリングが必要です。Bluetooth 機能は [設定] メニューで管理できます。また、Bluetooth をスワイプダウン メニューで有効/無効にできます。詳細については、セクション 9.4 スワイプダウン メニュー を参照してください。

22.2   手順

次の手順に従います。