20  Configuration du Wi-Fi

Selon la configuration de votre caméra, vous pouvez connecter la caméra à un réseau local sans fil (WLAN) en utilisant le Wi-Fi, ou laisser la caméra fournir un accès Wi-Fi à d'autres périphériques.
    Vous pouvez connecter la caméra de deux façons différentes :
  • Configuration de la caméra comme point d'accès sans fil. Cette méthode est généralement utilisée avec d'autres appareils, par exemple un iPhone ou un iPad.
  • Connexion de la caméra à un réseau Wi-Fi.
La fonctionnalité Wi-Fi est gérée à partir du menu Paramètres. Vous pouvez également activer/désactiver le Wi-Fi dans le menu déroulant. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 6.6.5 Menu déroulant .

20.1  Configuration d'un point d'accès sans fil

20.2  Connexion de la caméra au Wi-Fi