次の手順に従います。
ナビゲーション パッドを押して、メニュー システムを表示します。
(設定) を選択して、ナビゲーション パッドを押します。これにより [設定] メニューが表示されます。
ナビゲーション パッドを使用して [接続] > Bluetooth を選択します。
[Bluetooth] スイッチを切り替えて、Bluetooth を有効にします。
[利用できるデバイス] を選択し、ナビゲーション パッドを押します。
利用できる Bluetooth デバイスのリストが表示されるまで待ちます。
Bluetooth デバイスが検出されたら、デバイスを選択して追加し、ペアリング手順を開始します。これで、デバイスを使用する準備ができました。