20  Wi-Fi の設定

カメラの構成によっては、Wi-Fi を使用してカメラをワイヤレス ローカル エリア ネットワーク (WLAN) に接続したり、カメラと別のデバイスを Wi-Fi で接続したりできる場合があります。
    次の 2 つの異なる方法で、カメラを接続できます。
  • カメラをワイヤレス アクセス ポイントとして設定します。この方法は、まず iPhone や iPad などの他のデバイスで使用されます。
  • カメラの Wi-Fi ネットワークへの接続
Wi-Fi 機能は [設定] メニューで管理できます。また、スワイプダウン メニューで Wi-Fi の有効/無効を切り替えることもできます。詳細については、セクション 6.6.5 スワイプダウン メニュー を参照してください。

20.1  ワイヤレス アクセス ポイントの設定

20.2  カメラの Wi-Fi への接続