1 つまたは 2 つのバッテリーをバッテリー充電器に入れます。
電源ケーブル プラグをバッテリー充電器のコネクタに接続します。
電源メイン電気プラグをメイン ソケットに接続します。
バッテリー充電器の白の LED が点灯し続けている場合、バッテリーは完全に充電されています。
バッテリーがフル充電されたら、メイン ソケットからスタンドアロン バッテリー充電器を外すことをお勧めします。
|
信号の種類 |
説明 |
|---|---|
|
白の LED が点滅している。
|
バッテリーが充電中。
|
|
白の LED が連続点灯している。
|
バッテリーがフル充電された。
|
次の手順に従います。
バッテリー ケースにバッテリーを押し入れます。バッテリーが所定の位置に収まると、カチッと音がします。
次の手順に従います。
カメラの電源をオフにします。
2 つの取り外しボタンを押してバッテリーをカメラから取り外します。

|
|
|
|
|
|
レーザーを操作するには、次の手順を実行します。
レーザーをオンにするには、レーザー ボタン
を長押しします。画面に対象までの距離が表示されます。
レーザーをオフにするには、レーザー ボタン
を放します。
次の手順に従います。
ボックスまたはサークルの測定ツールを追加します (「 13.2 測定ツールの追加/削除 」のセクションを参照)。
ボックスまたはサークルの面積を測定し表示するようカメラを設定します。セクション 13.6 結果テーブルでの値の表示 を参照してください。
ボックスまたはサークルのツールが画像の中心にあることを確認します。セクション 13.4 測定ツールの移動とサイズ変更 を参照してください。
対象のサイズに合わせて、ボックスまたはサークルのツールのサイズを調節します。セクション 13.4 測定ツールの移動とサイズ変更 を参照してください。
対象に対して垂直にカメラを保持して、レーザー ボタン
を長押します。
計算された面積が結果表に表示されます。
プログラム ボタンに機能を割り当てるには、次の手順を実行します。
プログラム ボタンを長押しします。[Programmable button] メニューが表示されます。
ナビゲーション パッドの上/下を押して、いずれかの機能を選択します。ナビゲーション パッドの中央を押して確定します。
次の手順に従います。
ナビゲーション パッドを押して、メニュー システムを表示します。
(設定) を選択して、ナビゲーション パッドを押します。これにより [設定] メニューが表示されます。
ナビゲーション パッドを使用して、[デバイス設定] > [ライトとレーザー] を選択します。
カメラ ライトをフラッシュとして使用するには、次のいずれかの操作を実行します。
次の手順に従います。
ナビゲーション パッドを押して、メニュー システムを表示します。
(設定) を選択して、ナビゲーション パッドを押します。これにより [設定] メニューが表示されます。
ナビゲーション パッドを使用して、[デバイス設定] > [測位] > [コンパス] を選択します。
スイッチを切り替えてコンパスを有効にします。
[コンパスのキャリブレーション] を選択し、ナビゲーション パッドを押します。画面上の指示に従います。