22  从外部 FLIR 测量表获取数据

22.1  概述

您可以从支持 Bluetooth 的一些外部 FLIR 测量表中提取数据并将此数据合并到红外图像中。当热像仪通过 Bluetooth 连接到 FLIR 测量表时,来自测量表的测量值会显示在热像仪的结果表中。FLIR 测量表值也会添加到在图像文件中保存的信息。
在预览模式下以及在编辑归档中的图像时,可以从同一 FLIR 测量表中添加多个值。最后一个添加的值将显示在之前的值下面。实时值将显示有虚线。
即使屏幕上的值显示已满,仍然可以从 FLIR 测量表添加更多值。添加的值由一个方框表示,框中数字随您每次添加新值而增加。
要查明 FLIR 测量表是否受热像仪支持,请参阅测量表文档。

22.2  外部测量表技术支持

技术支持

网站

22.3  过程

请遵循以下步骤:

22.4  典型湿度测量与存档步骤

22.5  更多信息

有关更多信息,请参阅 FLIR 测量表附带提供的用户手册。