21  Bluetooth‎ 设备配对

可以一起使用热像仪和以下 Bluetooth设备:
  • METERLiNK 设备(FLIR 测量表)。
  • 支持 Bluetooth的耳麦。
如果您的手机支持,您还可以通过 Bluetooth 与热像仪共享手机的互联网连接。
需要先对设备进行配对,才能将 Bluetooth 设备与热像仪配合使用。Bluetooth 功能从设置菜单中管理。也可从下滑式菜单上启用/禁用 Bluetooth。有关详细信息,请参阅 6.6.5 下滑式菜单 一节。

请遵循以下步骤: