9  云连接

FLIR Ignite 是针对红外图像的云存储服务。从热像仪上传图像,然后您的数据将在您的所有设备上立即可用。使用 FLIR Ignite,您可以编辑图像并创建基本报告。您还可以与同事和客户共享图像,并邀请团队成员使用同一文件夹和文件。
FLIR Ignite 还包括一个基于 PC 的应用程序,称作 FLIR Ignite Sync,此应用程序可让您将图像库与计算机同步。这使您可以在 FLIR Thermal Studio 或其他后期处理软件中创建报告时轻松访问图像。

9.1  上传至 FLIR Ignite‎

您可以将热像仪设置为上传图像和视频至 FLIR Ignite。
如果启用自动上传,新的图像和视频将自动上传至 FLIR Ignite 帐户。您也可以从图像归档中手动上传图像和视频。
若要上传图像和视频,您需要将热像仪连接到互联网并将热像仪与 FLIR Ignite 帐户配对。

9.2  连接到互联网

您可以通过 Wi-Fi 或 Bluetooth 将热像仪连接到互联网。

9.2.1  连接 Wi-Fi

您可以将热像仪连接到 Wi-Fi 网络这一过程作为热像仪初始设置的一部分。您也可以随时通过设置菜单连接热像仪。
要通过设置菜单连接至 Wi-Fi,请执行以下操作:

9.2.2  通过 Bluetooth‎ 连接

如果您的移动电话支持,您可以通过 Bluetooth 与热像仪共享电话的网络连接。

要通过手机将热像仪连接到互联网,请执行以下操作:

9.3  创建 FLIR Ignite‎ 帐户

要创建 FLIR Ignite 帐户,请转至 https://ignite.flir.com ,然后单击注册。

9.4  与 FLIR Ignite‎ 配对

您可以在热像仪初始设置时进行配对。您也可以随时通过设置菜单配对热像仪。
要通过设置菜单配对热像仪,请执行以下操作:

9.5  自动上传

您可以将热像仪设置为自动将图像和视频上传到您的 FLIR Ignite 帐户。
启用自动上传后,当热像仪连接到互联网并且已与 FLIR Ignite 配对时,它将自动上传新的图像和视频。

要启用自动上传,请执行以下操作:

9.6  手动上传

当热像仪已与 FLIR Ignite 帐户配对并连接到互联网后,您可以从图像归档中手动上传图像、视频和文件夹。
您可以在图像归档顶部监控上传进度。

9.6.1  上传图像/视频文件

9.6.2  上传多个文件

9.6.3  上传文件夹

9.7  访问 FLIR Ignite‎

您可以通过台式机、平板电脑或移动设备上的浏览器访问 FLIR Ignite。
要访问 FLIR Ignite,请转至 https://ignite.flir.com 。
如需更多信息,请参阅 FLIR Ignite 用户手册。