6  热像仪概览

6.1  后视图

Graphic

6.2  前视图

Graphic

6.3  底视图

Graphic

6.4  激光测距仪与激光指示器

激光测距仪由激光发射器和激光接收器组成。激光发射器也可用作激光指示器。

6.4.1  激光发射器和接收器

Graphic

6.4.2  位置差

此图显示了激光发射器与红外镜头的光学中心在位置上的差异。激光发射器与光轴平行。
Graphic

6.4.3  激光警告标签

热像仪贴有带有以下信息的激光警告标签:
Graphic

6.4.4  激光使用规则和规定

波长:650 纳米。最大输出功率:1 mW。
本产品符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,偏差符合 2007 年 6 月 24 日颁布的 Laser Notice 第 50 号令。

6.5  取景器和显示屏

通过传感器,热像仪将在您查看取景器时进行注册,然后自动关闭显示屏。此操作可通过设置进行更改。选择 icon (设置) > 设备设置 > 显示设置 > 活动显示。有关详细信息,请参阅 23.5 设备设置 一节。

6.6  屏幕元素

6.6.1  概述

Graphic

6.6.2  菜单系统

要显示菜单系统,请按导航台或点触菜单系统按钮 Graphic
Graphic

6.6.3  软按钮

Graphic

6.6.4  状态图标和指示符

icon
电池状态指示灯。
  • 电池电量高于 75% 时,指示灯呈绿色。
  • 电池电量介于 15-75% 之间时,指示灯呈黄色。
  • 电池电量低于 15% 时,指示灯呈红色。
icon
存储卡的剩余存储容量低于 100 MB。
icon
GPS 已启用。
如果图标为灰色,则表示热像仪找不到 GPS 信号。
icon
外部红外窗口补偿已启用。
icon
icon
热像仪已与 FLIR Ignite 帐户配对。
热像仪已配对,但无法与 FLIR Ignite 连接(没有互联网连接)。
icon
连接了 Bluetooth耳麦。
icon
激光已打开。

6.6.5  下滑式菜单

要打开下滑式菜单,请将手指放在屏幕顶部并向下滑动。
Graphic

6.6.6  图像叠加信息

图像信息包含日期、辐射率和大气温度等项目。所有图像信息均保存在图像文件中,且可在图像归档中查看。您也可选择将选定项目显示为图像叠加信息。实时图像上显示的所有图像叠加信息也将显示在已保存图像上。有关更多信息,请参阅 23.5 设备设置 11.8 隐藏所有叠加部分 小节。
Graphic

6.7  在菜单系统中定位

    您可以采用两种方法来浏览菜单系统:
  • 使用手指或专为电容式触摸屏设计的手写笔。
  • 使用导航台和“后退”按钮 icon
Graphic
Graphic

6.7.1  使用导航台进行浏览

使用导航台和“后退”按钮浏览菜单系统:
  • 要显示菜单系统,请按导航台上的中间键。
  • 要浏览各个菜单、子菜单和对话框,并更改对话框中的值,请向上/下或左/右移动导航台。
  • 要确认菜单和对话框中的更改和设置,请按下导航台上的中间键。
  • 要将对话框留空并返回菜单系统,请按“后退”按钮 icon