13  创建报告模板

13.1   一般

FLIR Report Studio 提供了几款不同的报告模板(Microsoft Word *.dotx 文件)。如果这些模板不符合您的需要,可以创建自定义红外报告模板。

13.1.1  报告模板的是多,还是寡?

为一个特定的客户始终使用某个特定模板的情况并不常见。如果是这种情况,您可能想在模板中包括您客户公司的特定信息,而不是在生成红外线报告之后手动输入这些信息。
但是,如果几个客户要求的红外报告可能使用一个或几个模板创建,公司特定信息则可能不必包括在模板中,这是因为在生成报告时,可以很简便地输入这种信息。

13.1.2  典型结构

红外报告模板通常由以下类型的段组成:
  • 引言:例如,封面可以包括贵公司徽标和企业形象元素、报告标题、客户姓名和地址、汇总表以及您想要包含的任何附加的插图或信息。
  • 数据:许多不同的页面,包含红外图像对象、可见光图像对象、字段对象、表对象等的组合。包含不同类型内容的多个数据段,例如可包括:“仅 IR”、“仅可见光”、“双 IR”和“双 IR+可见光”。
  • 结语:您的结论、建议、诊断和总结说明。

13.1.3  在 Microsoft Word‎ 环境中操作的注意事项

FLIR Word Add-inMicrosoft Word 的插件,因此在创建 Microsoft Word 文档模板时常用的现有功能在创建报告模板时均可使用。
FLIR Word Add-in 添加了许多特定用于红外成像和报告区域的命令。这些命令在 FLIR 选项卡上可用。在创建红外报告模板时,您可使用这些功能,以及常用的 Microsoft Word 功能。

13.2  创建自定义红外线报告模板

可使用不同的方式创建报告模板:
  • 自定义基本报告模板。
  • 修改现有报告模板。

13.2.1  自定义基本报告模板。

请遵循以下步骤:

13.2.2  修改现有模板 — 从 FLIR Word Add-in‎ 开始

请遵循以下步骤:

13.2.3  修改现有模板 — 从 FLIR Report Studio‎ 向导开始

请遵循以下步骤:

13.2.4  添加多个数据

您可向报告模板添加一个或多个新的数据段,内容可包含各种类型,例如:“仅 IR”、“仅可见光”、“双 IR”和“双 IR+可见光”。
当在 FLIR Report Studio 向导中使用具有多个数据段的模板时,系统将显示一个下拉列表,支持您选择在哪一段中添加图像,请参阅 9.3.2 图像窗口 一节。

请遵循以下步骤:

13.2.5  选择模板类别

您可以为报告模板选择一个或多个类别。
当保存并导入到 FLIR Report Studio 向导时,报告模板将显示在向导左侧窗格的选定类别中,请参阅 9.3.1 模板窗口 一节。

请遵循以下步骤: