8  Panoramica della termocamera

8.1  Vista posteriore

Graphic

8.2  Vista anteriore

Graphic

8.3  Vista dal basso

Graphic

8.4  Obiettivi

FLIR GF77 è dotata dei seguenti obiettivi: 25° LR (7,0-8,5 μm), 25° HR (9,5-12 μm), 6° LR (7,0-8,5 μm) e 6° LR (9,5-12 μm). La lunghezza d'onda è riportata sul lato anteriore dell'obiettivo e su un campo colorato all'interno dello stesso, rosso per LR e verde per HR.
L'obiettivo da 6° copre la videocamera digitale, il laser e la lampada della termocamera. Per questo motivo, tutte le funzionalità che dipendono dalla videocamera digitale, dal laser o dalla lampada termocamera sono disattivate.

8.5  Misuratore laser per la distanza e puntatore laser

Il misuratore laser per la distanza è composto da un trasmettitore laser e da un ricevitore laser. Il trasmettitore laser funziona anche come puntatore laser.

8.5.1  Trasmettitore e ricevitore laser

Graphic

8.5.2  Differenza di posizione

In questa figura viene mostrata la differenza di posizione tra il trasmettitore laser ed il centro ottico dell'obiettivo ad infrarossi. Il trasmettitore laser e l'asse ottico sono paralleli.
Graphic

8.5.3  Etichetta di avvertenza laser

Sulla termocamera è applicata un'etichetta di avvertenza laser contenente le informazioni seguenti:
Graphic

8.5.4  Regole e normative relative al laser

Lunghezza d'onda: 650 nm. Massima potenza di emissione: 1 mW.
Questo prodotto è conforme a 21 CFR 1040.10 e 1040.11, ad eccezione delle varianti secondo l'informativa laser n. 50 del 24 giugno 2007.

8.6  Mirino e display

Tramite un sensore, la termocamera rileva quando l'utente guarda nel mirino e spegne automaticamente il display. È possibile modificare questo comportamento dalle impostazioni. Selezionare icon (Impostazioni) > Impostazioni dispositivo > Impostazioni display > Display attivo. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 23.6 Impostazioni del dispositivo .

8.7  Elementi del display

8.7.1  Generale

Graphic

8.7.2  Sistema di menu

Per visualizzare il sistema di menu, premere il tasto di navigazione oppure toccare il pulsante del sistema di menu Graphic .
Graphic

8.7.3  Pulsanti software

Graphic

8.7.4  Icone di stato e spie

icon
Indicatore dello stato della batteria.
  • Quando lo stato della batteria è al di sopra del 75%, l'indicatore è verde.
  • Quando lo stato della batteria è al 15-75%, l'indicatore è giallo.
  • Quando lo stato della batteria è al di sotto del 15%, l'indicatore è rosso.
icon
La capacità di memorizzazione rimanente della scheda di memoria è inferiore a 100 MB.
icon
Il GPS è abilitato.
Se l'icona è grigia, la termocamera non riesce a trovare un segnale GPS.
icon
La compensazione finestra ad infrarossi esterna è attivata.
icon
icon
La termocamera è associata a un account FLIR Ignite.
La termocamera è associata, ma non ha contatti con FLIR Ignite (nessuna connessione a Internet).
icon
Un auricolare Bluetooth è collegato.
icon
Il laser è attivato.

8.7.5  Menu a scorrimento verso il basso

Per aprire il menu a scorrimento verso il basso, posizionare il dito sulla parte superiore dello schermo e scorrere verso il basso.
Graphic

8.7.6  Sovrapposizione immagini

La termocamera salva le informazioni immagini, come ad esempio la data, l'ora ed elementi relativi alle misurazioni della temperatura, direttamente sul file d'immagine. Le informazioni immagine possono essere visualizzate nell'archivio immagini. È anche possibile scegliere di visualizzare elementi selezionati delle informazioni immagine e anche informazioni sull'obiettivo come sovrapposizione sull'immagine stessa. Tutte le informazioni sovrapposte nell'immagine e visualizzate sull'immagine in tempo reale vengono visualizzate anche sulle immagini salvate nell'archivio delle immagini. Per ulteriori informazioni, vedere le sezioni 23.6 Impostazioni del dispositivo e 10.9 Come nascondere tutta la sovrapposizione .
Graphic

8.8  Spostamento nel sistema di menu

    È possibile raggiungere il sistema di menu in due modi:
  • utilizzando il dito o una penna stilo appositamente progettata per l'uso con il tocco capacitivo;
  • utilizzando il tastierino di navigazione e il pulsante Indietro icon .
Graphic
Graphic

8.8.1  Navigazione mediante il tasto di navigazione

Si naviga nel sistema di menu utilizzando il tasto di navigazione ed il pulsante Indietro:
  • Per visualizzare il sistema di menu, toccare il centro del tasto di navigazione.
  • Per navigare in menu, sottomenu e finestre di dialogo e modificare i valori nelle finestre di dialogo, premere il pulsante di navigazione in alto/basso o verso sinistra/destra.
  • Per confermare le modifiche e le impostazioni nei menu e nelle finestre di dialogo, premere il centro del tasto di navigazione.
  • Per chiudere le finestre di dialogo e tornare al sistema di menu, premere il pulsante Indietro icon .