温度スケールを調整するには、次の手順を実行します。
ソフト ボタン
にタッチし、画像手動調整モードに切り替えます。
次の 1 つまたは複数の操作を実行してください。
それ以上誤って調整されないように、タッチ スクリーンをロックできます。
次の手順に従います。
ナビゲーション パッドを押して、メニュー システムを表示します。
(設定) を選択して、ナビゲーション パッドを押します。これにより [設定] メニューが表示されます。
[カメラ温度レンジ] を選択し、ナビゲーション パッドを押します。これによりダイアログ ボックスが表示されます。
適切な温度レンジを選択して、ナビゲーション パッドを押します。
カラー パレットを変更するには、次の手順を実行します。
ナビゲーション パッドを押して、メニュー システムを表示します。
(カラー) を選択し、ナビゲーション パッドを押します。これによりサブメニューが表示されます。
ナビゲーション パッドを使用して、異なるパレットを選択します。
ナビゲーション パッドを押して確定し、メニュー モードを終了します。
NUC を手動で実行するには、画像アーカイブ ボタン
を 2 秒以上長押しします。