9  카메라 취급

9.1  배터리 충전

9.1.1  배터리가 카메라 안에 있을 때 전원 공급 장치를 사용하여 배터리 충전하기

9.1.2  독립형 배터리 충전기를 사용하여 배터리 충전

9.1.2.1  독립형 배터리 충전기 LED 표시등

신호 유형

설명

파란색 LED가 깜박입니다.
배터리가 충전되고 있습니다.
파란색 LED가 계속 켜져 있습니다.
배터리가 완전히 충전되었습니다.

9.2  카메라 켜기 및 끄기

  • 카메라를 켜려면 켜기/끄기 버튼 icon 을 눌렀다 놓습니다.
  • 카메라를 끄려면 켜기/끄기 버튼 icon 을 0.5초 이상 길게 누릅니다.

9.3  적외선 카메라 초점 조절

초점을 조절하는 것은 매우 중요합니다. 부정확한 초점은 이미지 모드의 작동 및 온도 측정에 영향을 미칩니다.
초점 링을 돌려 초점을 수동으로 조정하거나 버튼을 눌러 카메라의 초점을 자동으로 조정할 수 있습니다. 카메라에서 연속 자동 초점 기능을 사용할 수 있도록 설정할 수도 있습니다.

9.3.1  수동 초점

수동으로 초점을 조절하려면 초점 링을 돌립니다.
Graphic

9.3.2  자동 초점

저장 버튼을 아래로 반 정도 누르면 적외선 카메라가 자동 초점 설정이 가능하도록 구성할 수 있습니다.
Graphic

다음 절차를 따르십시오.

9.3.3  연속 자동 초점

적외선 카메라에서 연속 자동초점 기능을 사용하도록 설정할 수 있습니다.

다음 절차를 따르십시오.

9.4  뷰파인더의 광굴절 보정(선명도)

Graphic

다음 절차를 따르십시오.

9.5  렌즈 각도 조절

Graphic
각도를 조절하려면 렌즈를 위 또는 아래로 움직입니다.

9.6  올바른 취급

무리한 자세로 인해 다치는 일이 없도록 하려면 카메라를 올바로 취급하는 것이 중요합니다. 이번 섹션에서는 카메라를 올바로 다루는 방법에 대해 알아보겠습니다.
Graphic
Graphic
Graphic
Graphic
Graphic
Graphic

9.7  레이저 포인터 작동

Graphic

레이저 포인터를 작동하려면 다음과 같이 하십시오.

9.8  디지털 확대/축소 기능 사용

현재 확대/축소 비율은 화면의 왼쪽 상단 모서리에 표시됩니다.
미리보기/편집 모드에서 화면을 터치하면 확대/축소된 이미지를 이동할 수 있습니다.
Graphic
확대/축소하려면 확대/축소 버튼의 왼쪽/오른쪽을 누릅니다.

9.9  프로그램 가능 버튼

개별적으로 프로그램 가능한 버튼은 4개가 있습니다. 2개는 하드웨어, 나머지 2개는 화면상의 소프트웨어 버튼입니다.
Graphic

9.9.1  프로그램 가능 버튼에 기능 지정하기

프로그래밍 가능 버튼에 여러 기능을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 프로그래밍 가능 버튼을 사용하여 자주 사용하는 두 설정 사이를 쉽게 전환할 수 있습니다. 또한 저장 및 미리 보기를 위한 두 가지 설정, 즉 저장 버튼(옵션 및 스토리지 저장 설정에 의해 정의됨. 24.3 옵션 및 스토리지 저장 섹션 참조)을 위한 일반 설정과 프로그래밍 가능 버튼을 위한 또 다른 설정을 선택할 수 있습니다.

프로그램 가능 버튼에 기능을 지정하려면 다음을 수행하십시오.

9.9.2  프로그램 가능 버튼 옵션

    모든 프로그램 가능 버튼에 대한 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • 작업 없음: 이것이 기본 설정이며, 버튼을 눌러도 아무 것도 일어나지 않습니다.
  • 이미지 오버레이 그래픽 숨기기: 모든 오버레이 그래픽과 이미지 오버레이 정보를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 12.8 모든 오버레이 숨기기 섹션을 참조하십시오.
  • 보정: 수동 NUC를 수행합니다. 자세한 내용은 12.7 비균일성 보정(NUC) 섹션을 참조하십시오.
  • 수동 온도 범위 자동 조정: 수동 이미지 조정 모드에서 이미지의 자동 조정 기능을 수행합니다.
  • 열 화상 <> 디지털 카메라 전환: 열화상디지털 카메라 이미지 모드 사이를 전환합니다. 자세한 내용은 13 이미지 모드 작업 섹션을 참조하십시오.
  • 열화상 <> 열화상 MSX 전환: 열화상열화상 MSX 이미지 모드 사이를 전환합니다. 자세한 내용은 13 이미지 모드 작업 섹션을 참조하십시오.
  • 1배 확대/축소 <> 최대 확대/축소 전환: 디지털 확대/축소 비율 1x와 최대 확대/축소 간 전환합니다.
  • 카메라 플래시 켜기 <> 끄기: 활성화/비활성화된 카메라 플래시 기능 사이를 전환합니다. 자세한 내용은 9.10 카메라 램프를 플래시로 사용 섹션을 참조하십시오.
  • 정지 화면 <> 비디오 간 전환: 정지 화면비디오 녹화 모드 간에 전환합니다.
  • 최근 두 팔레트 사이 전환: 마지막으로 사용한 두 가지 색상 팔레트 간에 전환합니다. 자세한 내용은 12.5 컬러 팔레트 변경 섹션을 참조하십시오.
  • 온도 범위 전환: 카메라 온도 범위 사이에서 전환합니다. 자세한 내용은 24.2 카메라 온도 범위 섹션을 참조하십시오.
    하드웨어 버튼에 대한 추가 옵션은 다음과 같습니다.
  • 자동 초점: 적외선 카메라의 초점을 한 번에 자동으로 맞춥니다.
  • 연속 자동 초점: 활성화/비활성화된 연속 자동 초점 기능 사이를 전환합니다.
  • 화면 회전 기능 켜기 <> 끄기: 활성화/비활성화된 화면 회전 사이를 전환합니다.
  • 저장: 이미지를 저장합니다.
  • 저장하고 메모 열기: 이미지를 저장하고 참고 주석 도구를 표시합니다.
  • 저장하고 표 열기: 이미지를 저장하고 표 주석 도구를 표시합니다.
  • 저장하고 음성 주석 열기: 이미지를 저장하고 음성 주석 도구를 표시합니다.
  • 저장하고 스케치 열기: 이미지를 저장하고 스케치 주석 도구를 표시합니다.
  • 저장하고 메뉴에서 주석 선택하기: 이미지를 저장하고 주석 도구 메뉴를 표시합니다.
  • 미리 보기: 미리 보기 이미지를 표시합니다.
  • 미리 보기하고 메모 열기: 미리 보기 이미지 및 참고 주석 도구를 표시합니다.
  • 미리 보기하고 표 열기: 미리 보기 이미지 및 표 주석 도구를 표시합니다.
  • 미리 보기하고 음성 주석 열기: 미리 보기 이미지 및 음성 주석 도구를 표시합니다.
  • 미리 보기하고 스케치 열기: 미리 보기 이미지 및 스케치 주석 도구를 표시합니다.
  • 미리 보기하고 메뉴에서 주석 선택하기: 미리 보기 이미지 및 주석 도구 메뉴를 표시합니다.

9.10  카메라 램프를 플래시로 사용

카메라 램프를 디지털 카메라용 플래시로 사용할 수 있습니다. 플래시 기능을 활성화하면 저장 버튼을 완전히 눌러 이미지를 저장할 때 카메라 램프가 깜박입니다.
카메라 램프를 켜서 플래시 조명으로 사용할 수도 있습니다.

다음 절차를 따르십시오.

9.11  파일을 컴퓨터로 옮기기

카메라의 이미지 아카이브에 이미지 또는 비디오 클립을 저장하면 파일이 메모리 카드에 저장됩니다.
USB 케이블을 사용하여 카메라를 컴퓨터에 연결할 수 있습니다. 연결되면 이미지 및 비디오 파일을 메모리 카드에서 컴퓨터로 이동할 수 있습니다.

9.12  렌즈 교환하기

다음 절차를 따르십시오.

9.13  7° 렌즈 사용

이 섹션은 IR 렌즈 f = 142mm(7°)에 적용됩니다.

9.13.1  렌즈 장착

9.13.2  렌즈 지지대 장착

Graphic

9.13.3  렌즈 분리

9.14  클로즈업 렌즈 사용

작은 물체를 크게 확대하여 볼 필요가 있을 때는 클로즈업 렌즈를 적외선 렌즈에 부착시킬 수 있습니다.
클로즈업 렌즈가 부착되면 디지털 카메라와 적외선 카메라로 같은 장면을 볼 수 없습니다. 즉 디지털 카메라로 캡처한 내용을 기준으로 작동되는 기능을 사용할 수 없습니다(예: 연속 자동 초점 및 일부 이미지 모드).
클로즈업 렌즈를 사용할 경우 다음과 같은 사항을 명심해야 합니다 (지침은 9.14.1 클로즈업 렌즈 부착 섹션을 참조하십시오.)
  • 최고의 성능을 얻으려면 초점을 무한으로 조정합니다.
  • 클로즈업 렌즈의 작동 거리는 97mm입니다(작동 거리: 물체가 샤프 포커스에 있을 때 렌즈의 전단면으로부터 물체의 가장 가까운 표면까지의 거리).
  • 전역 매개변수인 외부 IR 창 보정을 활성화해야 합니다.
  • 열화상 이미지 모드만 사용합니다.
  • 연속 자동 초점을 비활성화합니다.
  • 레이저 포인터를 사용하지 마십시오.

9.14.1  클로즈업 렌즈 부착

다음 절차를 따르십시오.

9.14.2  클로즈업 렌즈 제거

다음 절차를 따르십시오.

9.15  컴퍼스 보정

카메라를 새 위치로 이동할 때마다 컴퍼스를 보정하는 것이 좋습니다.

다음 절차를 따르십시오.