12  적합한 이미지 구현

12.1  일반

일부 기능 및 설정이 가장 이미지에 영향을 많이 주지만 적합한 이미지는 다양한 기능 및 설정에 따라 다르게 표현됩니다.
다음에서 실험해야 할 기능 및 설정이 있습니다.
  • 적외선 카메라 초점 조절
  • 적외선 이미지 조정(자동 또는 수동).
  • 적합한 온도 범위 선택
  • 적합한 색상 팔레트 선택
  • 측정 매개변수 변경.
  • 비균일성 보정(NUC) 수행.
아래 섹션에서 이러한 기능과 설정의 작업 방법을 설명합니다.
상황에 따라 더 잘 보기 위해 오버레이 그래픽을 숨기고 싶을 수도 있습니다.

12.2  적외선 카메라 초점 조절

초점을 조절하는 것은 매우 중요합니다. 부정확한 초점은 이미지 모드의 작동 및 온도 측정에 영향을 미칩니다.

12.2.1  수동 초점

초점 링을 돌리면 수동으로 초점을 조절할 수 있습니다. 자세한 내용은 9.3.1 수동 초점 섹션을 참조하십시오.

12.2.2  자동 초점

해당 버튼을 누르면 적외선 카메라의 자동 초점을 조정할 수 있습니다.
  • 저장 버튼을 아래로 반 정도 누르면 카메라가 자동 초점 설정이 가능하도록 구성할 수 있습니다. 저장 버튼의 자동 초점 기능을 활성화하려면 icon (설정) > 옵션 및 스토리지 저장 > 저장 버튼 살짝 누르기 = 자동 초점을 선택합니다.
  • 자동 초점 기능을 프로그램 가능 버튼 중 하나에 지정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 9.9 프로그램 가능 버튼 섹션을 참조하십시오.
적외선 카메라에서 연속 자동 초점 기능을 사용하도록 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 9.3.3 연속 자동 초점 섹션을 참조하십시오.

12.3  적외선 이미지 조정

12.3.1  일반

자동이나 수동으로 적외선 이미지를 조정할 수 있습니다.
자동 모드에서는 카메라가 최상의 이미지를 보여주기 위해 레벨과 스팬을 연속적으로 조정합니다. 색은 이미지의 열화상 내용에 따라 분포됩니다(히스토그램 색상 분포). 화면의 오른쪽에 있는 온도 범위에는 현재 스팬의 고온과 저온이 표시됩니다.
수동 모드에서는 이미지에 있는 특정 물체의 온도와 가까운 값으로 온도 범위를 조정할 수 있습니다. 이 방법으로 관심의 대상이 되는 이미지의 일부분에서 이상 현상과 비교적 줄어든 온도 차이를 감지할 수 있습니다. 수동 모드에서는 최저 온도에서 최고 온도까지 색이 균등하게 분포됩니다(선형 색 분포).
수동 모드에서 화면을 터치하거나 조이스틱을 사용하여 이미지를 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 12.3.4 화면을 터치하여 수동 조정 단원과 12.3.5 조이스틱을 사용하여 수동 조정 단원을 참조하십시오.
  • 라이브 모드에서 버튼 icon 을 눌러 자동 및 수동 이미지 조정 모드 사이를 전환합니다.
  • 미리보기/편집 모드에서 수동 이미지 조정 모드가 활성화됩니다.

12.3.2  예제 1

한 건물에 대해 2개의 적외선 이미지가 있습니다. 자동 조정을 한 왼쪽 이미지에서는 맑은 하늘과 가열된 건물 사이의 온도 스팬이 커서 정확한 분석이 어렵습니다. 온도 범위를 건물의 온도와 가까운 값으로 변경하면 건물을 더 상세하게 분석할 수 있습니다.
Graphic
자동
Graphic
수동

12.3.3  예제 2

송전선의 절연체에 대해 2개의 적외선 이미지가 있습니다. 절연체의 온도 변화를 수월하게 분석하기 위해 오른쪽 이미지의 온도 눈금을 절연체의 온도에 가까운 값으로 변경하였습니다.
Graphic
자동
Graphic
수동

12.3.4  화면을 터치하여 수동 조정

12.3.4.1  일반

수동 이미지 조정을 위한 터치 기능을 활성화/비활성화하도록 설정할 수 있습니다. icon (설정) > 장치 설정 > 사용자 인터페이스 옵션 > 터치하여 수동 조정 > 켜기/끄기를 선택합니다.
수동 이미지 조정 모드가 활성화되면 온도 범위의 오른쪽에 조정 휠이 표시됩니다.(터치하여 수동 조정 기능이 활성화된 경우에만 해당됩니다.)
Graphic

그림 12.1  수동 조정 모드 활성화

12.3.4.2  절차

12.3.4.3  수동 모드에서 이미지 자동 조정

수동 이미지 조정 모드에서는 화면을 터치하여 이미지를 자동 조정할 수 있습니다. 터치한 지점 주변 영역의 열화상 내용에 따라 이미지가 자동 조정됩니다. 온도 범위의 상단 및 하단 레벨은 해당 영역의 최대 및 최소 온도로 설정됩니다. 관련 온도에 대해서만 색 정보를 사용함으로써 관심 영역에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.
Graphic

12.3.4.4  터치스크린 잠그기

관심 영역을 조사할 수 있는 레벨로 이미지를 조정한 경우 의도하지 않은 추가 조정을 방지하기 위해 터치스크린을 잠글 수 있습니다.
화면을 잠그려면 온도 범위의 왼쪽에 있는 icon 아이콘을 누릅니다.
화면 잠금을 해제하려면 온도 범위의 왼쪽에 있는 icon 아이콘을 누릅니다.

12.3.5  조이스틱을 사용하여 수동 조정

12.3.5.1  수동 조정 모드

수동 조정 모드에는 두 가지 설정이 있습니다(조이스틱에만 해당).
  • 레벨, 스팬: 이 설정을 사용하면 조이스틱을 사용하여 레벨과 스팬을 수동으로 조정할 수 있습니다.
  • 레벨, 최대, 최소: 이 설정을 사용하면 조이스틱을 사용하여 레벨을 수동으로 조정할 수 있습니다. 그리고 고온 및 저온 기준을 개별적으로 변경할 수도 있습니다.
icon (설정) > 장치 설정 > 사용자 인터페이스 옵션 > 수동 조정 모드에서 수동 이미지 조정 모드의 유형을 선택합니다..

12.3.5.2  레벨, 스팬 모드에서의 수동 조정

다음 절차를 따르십시오.

12.3.6  레벨, 최대, 최소 모드에서의 수동 조정

다음 절차를 따르십시오.

12.4  온도 범위 변경

카메라가 서로 다른 온도 범위에 대해 보정됩니다. 사용 가능한 온도 범위 옵션은 카메라 모델에 따라 다릅니다.
온도를 정확하게 측정하려면 조사 중인 물체의 예상 온도에 알맞게 카메라 온도 범위 설정을 변경해야 합니다.

다음 절차를 따르십시오.

12.5  컬러 팔레트 변경

카메라가 다른 온도를 표시하는 데 사용하는 컬러 팔레트를 변경할 수 있습니다. 다른 팔레트를 사용하면 이미지를 분석하기 쉽습니다.
다음 표에서는 서로 다른 색상 팔레트 유형에 대해 설명합니다.
Graphic
아이론
Graphic
아크틱
Graphic
레인보우
Graphic
레인보우 하이 콘트라스트
Graphic
흰색 고온
Graphic
검정색 고온
Graphic
라바
 

다음 절차를 따르십시오.

12.6  측정 매개변수 변경.

정확한 측정을 위해서는 다음과 같이 측정 매개변수를 설정하는 것이 중요합니다.
  • 방사율
  • 반사 온도
  • 물체 거리.
  • 대기 온도.
  • 상대 습도.
  • 외부 IR 창 보정.
정확하게 설정해야 하는 가장 중요한 매개변수는 방사율입니다. 방사율을 낮은 값으로 설정하면 반사 온도가 중요해집니다. 물체 거리, 대기 온도상대 습도 매개변수는 장거리 촬영과 관련이 있습니다. 보호창이나 외부 렌즈를 사용하는 경우에는 외부 IR 창 보정을 활성화해야 합니다.
측정 매개변수를 전역으로 설정할 수 있습니다. 또한 방사율, 반사 온도, 및 물체 거리 매개변수를 측정 도구에 대해 로컬로 설정할 수 있습니다.
자세한 내용은 14.5 측정 매개변수 변경. 섹션을 참조하십시오.

12.7  비균일성 보정(NUC)

12.7.1  일반

열화상 카메라에 보정 중...이 표시되면 열화상온도계측에서 "비균일성 보정"(NUC)이라고 하는 것을 수행하고 있음을 나타냅니다. NUC는 탐지 요소 및 다른 광학 및 기하학적 방해의 상이한 감도를 보정하기 위해 카메라 소프트웨어에 의해 수행되는 이미지 보정입니다. 3 . 자세한 내용은 30 보정 정보 섹션을 참조하십시오.
NUC는 예를 들어 시작 시, 측정 범위를 변경하거나 환경 온도가 바뀐 경우 자동으로 수행됩니다.
NUC를 수동으로 수행할 수도 있습니다. NUC는 이미지 간섭을 최소화하여 중요한 측정을 수행할 때 유용합니다. 예를 들어 비디오 시퀀스 녹화를 시작하기 직전에 수동 보정을 하고 싶을 수도 있습니다.

12.7.2  수동으로 NUC 수행하기

수동 NUC를 수행하려면 이미지 아카이브 버튼 icon 을 2초 이상 누르고 있습니다.

12.8  모든 오버레이 숨기기

카메라 오버레이는 오버레이 그래픽과 이미지 오버레이 정보로 구성됩니다. 오버레이 그래픽에는 측정 도구 기호, 결과 테이블, 상태 아이콘 등의 항목이 포함됩니다. 설정 메뉴에서 활성화하는 이미지 오버레이 정보는 날짜, 방사율 및 대기 온도 등의 추가 정보를 제공합니다. 자세한 내용은 8.9.5 이미지 오버레이 정보 섹션을 참조하십시오.
프로그램 가능 버튼을 누르면 모든 카메라 오버레이를 숨길 수 있습니다.
Graphic
카메라 오버레이 및 이미지 오버레이 정보가 있는 이미지.
Graphic
모든 오버레이를 숨긴 이미지.

다음 절차를 따르십시오.